处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CSR推出 Bluetooth® Smart车载连接技术助力联网汽车

CSR推出 Bluetooth® Smart车载连接技术助力联网汽车
来源:互联网 时间:2013-06-21

    CSR公司日前宣布推出CSR1010™车规芯片,这是首款通过AEC-Q100认证的单模Bluetooth® Smart汽车嵌入式应用芯片。作为完整的蓝牙v4.0端到端解决方案的一部分,该芯片可助力各种现有及将来的车载无线应用。它还可促进智能手机以及其它消费设备整合于未来的驾驶体验。该新型解决方案在6月5-6日举办的2013年底特律车联网大会(Telematics Detroit 2013)65号展台上亮相。

应用实例

    CSR1010车规芯片可实现汽车内外的各种Bluetooth® Smart应用,从低功率远程控制到距离探测、无钥匙进入增强应用,直到车载无线传感器、医疗保健和安全带复位应用。Bluetooth® Smart使之前受限于功耗、尺寸及无线标准复杂性的应用实现了低功耗连接及基本的数据传输。它还使消费者能够可靠地连接自己的汽车,通过具备Bluetooth® Smart Ready功能的智能手机不断获取门锁开/关状态、胎压、车辆服务等信息。在进入汽车之前,消费者还可通过智能手机应用向汽车发送导航目的地、行程、信息娱乐、座椅位置参数等信息,使汽车能够满足自己的具体要求。

对OEM的好处

    汽车OEM厂商可通过提供针对具体车型的各种应用作为访问上述信息的门户,从而提高自己的品牌知名度并扩展客户关系。苹果和黑霉智能手机现已提供支持这种应用的Bluetooth® Smart Ready API,而谷歌也曾在5月份宣布,其Android新版本将无缝支持Bluetooth® Smart Ready API。

    目前汽车采用的RF系统都是OEM管理的封闭式系统,不同地区使用不同的频率。然而,蓝牙v4.0必将成为汽车行业的网关技术,因为兼容的智能手机、平板电脑和车载耳机已经形成了一个完整的生态系统,均可在全球许可的ISM 2.4GHz频段上运行。

    CSR公司连接业务市场主管Thomas Carmody表示:“蓝牙v4.0使得遥测、诊断、导航、驾驶员医疗保健等各种信息能够在汽车和便携式设备之间轻松传输。鉴于Bluetooth® Smart已经在消费领域获得成功,CSR1010车规芯片必将极大地促进这些汽车应用的发展,同时为之前封闭式的汽车系统实现各种卓越的功能,例如无钥匙进入功能。”

    通过CSR8311和CSR8350 AEC-Q100装置,CSR已经见证了蓝牙v4.0标准在汽车领域的发展潮流。这两款芯片均为蓝牙v4.0双模产品,正被选用于2013年及将来的平台生产。

产品详情

    作为CSR µEnergy®系列的一部分,CSR1010车规芯片是一种完全符合蓝牙v4.0标准要求的嵌入式芯片。该芯片经过精心设计,可实现较低的功耗和总体系统成本。它配备了低功率的应用CPU、硬件MAC单元以及嵌入式电源,能够在连接期间实现市场的功耗水平,并可通过纽扣电池直接运行。此外,它还装备了128位AES加密引擎、12个GPIO、3个AIO、片上巴伦(on-chip balun)、脉冲宽度调制(PWM)控制器、EEPROM接口和串行闪存,能够在各种实际的汽车应用中实现高度的灵活性和可靠的通讯。

    CSR1010车规芯片的数据吞吐量可超过64kbps,举例来说,它能够通过语音命令来提高驾驶员的安全。这是因为在CSR1010车规芯片中,可靠的协议栈与蓝牙v4.0调制解调器能够密切配合,有效提高带宽效率。

    CSR1010车规芯片解决方案还含有一个软件开发包(SDK)和全套示例应用,可执行各种的Bluetooth® Smart模型。对于汽车设计者来说,这个SDK含有专门针对汽车的示例编码,因此可以加速各种功能的开发流程,如无钥匙进入增强功能和信息娱乐系统远程控制功能。

    CSR1010车规芯片为0.5毫米节距的汽车友好型小尺寸QFN封装。其样品、开发板和软件开发包现可提供。CSR1010 车规芯片有望于2013年10月全面通过AEC-Q100认证。