处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IPWireless+采用Lantiq和Altair用于下一代LTE终端用户设备的解决方案

IPWireless+采用Lantiq和Altair用于下一代LTE终端用户设备的解决方案
来源:中电网 时间:2012-02-22

 

自2011年后期推出以来,Lantiq-Altair解决方案已取得了包括进入多项新设计在内的长足发展

 

德国慕尼黑/纽比贝格和以色列Hod HaSharon——2012年2月22日——的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)与的超低功耗、小占位面积和高性能4G LTE芯片组的开发商Altair半导体公司日前宣布:IPWireless公司已经选用结合了Lantiq的XWAY™ GRX168网络处理器与Altair的FourGee™ LTE芯片组的解决方案。作为一家开发及设计3G/4G无线宽带和广播解决方案的先导性厂商,IPWireless将整合Lantiq与Altair的LTE解决方案,为家庭网关带来宽带无线LTE,如路由器和CPE的设计。

 

从去年Lantiq和Altair宣布携手以来,业界对两家公司所提供的LTE解决方案的兴趣日渐高涨,世界各地的许多用户正在充分利用该技术。通过使用Lantiq的XWAY GRX系列顶级家庭网络处理器与Altair半导体公司的商用LTE芯片组,诸如IPWireless这样的客户能够显著加快LTE CPE设备的上市时间。

 

评论

 

IPWireless:“IPWireless致力于协助政府机构和移动运营商部署端到端下一代4G移动宽带网络,包括创新的终端用户设备,”IPWireless首席运营官Malcolm Gordan表示:“Lantiq和Altair的LTE解决方案能够使我们更快速地开发出LTE设备,程度地满足我们客户的独特需求。”

 

Altair 半导体:“随着LTE CPE市场的发展加快,我们看到越来越多的CPE客户进入到这个增长的领域里。我们为IPWireless和其他客户已决定采用我们的LTE/Wi-Fi解决方案而感到非常高兴。”Altair半导体的共同创始人兼市场营销及业务拓展副总裁Eran Eshed说道。

 

Lantiq: “市场对我们与Altair合作的积极反馈、以及许多客户对我们联合解决方案的兴趣让我们倍感兴奋。立足于它,系统供应商获得了一种优化的系统解决方案,它可以帮助他们加速其产品研发周期及开拓新市场。” Lantiq业务拓展副总裁Imran Hajimusa说。

 

多媒体资料

 

有关Lantiq和Altair LTE伙伴关系的一张产品图片可在Lantiq Internet上下载。

 

关于 Altair 半导体

 

Altair半导体公司是一家的超低功耗、小占位面积和高性能4G 半导体产品开发商。Altair芯片组可在大约30种终端用户设备上发现,从USB数据卡到智能手机,它们由公司在北美、欧洲、中国、印度和台湾地区拥有的15家以上的客户开发,使其成为了世界上为数不多可提供商用TDD/FDD LTE芯片组产品的制造商。Altair完善的产品组合包括基带处理器、基于不同FDD和TDD频段的多频RF收发器、一系列参考硬件和产品级的协议栈软件。基于一种完美的、特有的、代码为“O2P™”的软件定义无线电(SDR)处理器-, Altair的产品尺寸在业内小、功率经过级优化,提供了一个无与伦比的灵活性与性能组合。更多信息请访问公司网站www.altair-semi.com或在Twitter上@AltairSemi

 

关于Lantiq

Lantiq 为下一代网络和数字家庭提供了一个多样化的、创新的产品组合。公司专精于各种宽带通信解决方案,提供包括模拟、数字和混合信号 IC 以及完备的软件套件。Lantiq 是一家无晶圆厂半导体公司,其半导体解决方案被世界各地的重要运营商和家庭网络厂商广为部署。