处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Vishay:被动元件与新能源、平板、汽车共舞

Vishay:被动元件与新能源、平板、汽车共舞
来源:中电网 时间:2012-02-22

 

——2012慕尼黑上海电子展展商展前系列报道

 

作为电子设备的关键器件——被动元件的发展已经成为左右超薄、酷炫电子产品的关键因素。当然,一些新兴领域如新能源、汽车电子、医疗电子等也为被动元件注入了发展的动力。2012年,被动元件厂商看好哪些应用?被动元件厂商在新工艺新材料方面有哪些突破? 驰骋被动元件市场50年的Vishay公司亚洲区事业发展部总监杨益彰先生在接受2012慕尼黑上海电子展主办方采访时,分享了一些研究心得。

 

1、您预测2012年被动元器件应用的热点领域有哪些?

 

杨益彰:我们在未来看好并将重点关注的市场有:平板电脑,汽车,医疗电子,新能源市场中的太阳能、风能,混合动力和纯电动汽车,智能手机,工业电子市场。

 

根据IC Insight 2011年9月份的报告,我们相信IC出货量在2010年增长30%

 

之后,在2011年有一个很大的回落。从2011年年中将会有5%以上的增长,这个增长将一直持续到2012年。IDC关于2012年的预测,2012年全球IT支出将有6.9%的成长。2012年下半年,中国将取代日本成为IT市场第二大消费市场。移动装置的出货量与PC的出货量的比例将超过2:1,移动装置在营收规模上也将超过PC。所以2012年将是“移动”年。2012年的智能手机出货量将增长39.2%。(数据来源于Digitimes)

 

2012年平板电脑出货量将是2011年的一倍,并且将继续快速增长。我们认为未来全球半导体业的年均增长率在5%左右,2011年增长2%至3%,而2012年可能是3%至5%。(数据来源于iSuppli)。我们认为这其中智能手机、智能电视、无线人机对话装置将在2012年得到快速增长。

 

2、在被动元器件的新材料新工艺开发方面,可否分享Vishay的一些突破性技术?

 

杨益彰:威世科技的创新包括:业界的为传感电路作精密电流监测的Power Metal Strip® 电阻、电子功率计、工业系统、汽车引擎电子控制、变速器、污染减低系统。拥有专利的WSL® 和 WSR® 的Power Metal Strip电阻是为各种电流传感、电压分流和脉冲应用的理想之选。

 

其他的创新还包括:业界的可按客户要求定制的薄膜表面贴装电阻网络,风能系统理想应用的紧凑的小尺寸厚膜功率电阻,手机过流应用的保险丝。

 

3、Vishay通过哪些策略和技术巩固自己在被动元器件方面的性?

 

在我们这个行业里,竞争是无处不在,并且非常激烈。我想Vishay能够在这个行业里存在并发展50年之久,应该算是个奇迹了。就我个人的理解,技术创新和收购是Vishay能够立于不败之地的的两个关键因素。

 

技术创新:今天高性能的电子产品,比如消费电子、医疗电子、工业电子、国防电子等,对精度和稳定性的要求是非常高的。在此之前,正是因为电容、电阻等关键器件在精度和稳定性方面的缺失限制了其广泛的应用。而我们的Zandman博士发明的Bulk Metal®箔电阻恰恰是因为弥补了产业这个方面的空白而至今都大获成功的。Vishay的产品对于很多客户都等同于“精度”和“稳定”。我们的技术创新还有很多,以至于Vishay的产品在诸多领域都享有业内的美誉。

 

收购:Vishay通过独到的眼光和对未来准确的把握不断的吸收优秀的技术和人才,Vishay的发展历史甚至可以看做一部收购史。1985,威世收购了Dale Electronics、1987年收购Draloric Electronics,1988年收购Sfernice。收购这些公司,不仅使Vishay的销售得到增长,更为Vishay带来绕线电阻、电感、专用电容、等离子显示器、专用连接器、变压器、热敏电阻、电位计产品。

 

上世纪90年代,Vishay收购Sprague Electric,获得钽电容;收购Roederstein,获得薄膜、铝、陶瓷圆盘电容器和厚膜芯片电容器;收购Vitramon,获得多层陶瓷芯片电容器。2000年收购了Electro-Films、Cera-Mite和Spectrol,在2001年收购了Tansitor和Mallory(一家北美电容器公司)。

 

2002年,Vishay收购了BCcomponent,它是欧洲和亚洲的无源元件制造商,其前身是Philip Electronics(Netherlands)和Beyschlag(德国)公司生产无源元件的部门)。这一收购极大的增强了威世在无源元件方面的全球市场位置。BCcomponents产品线(现在是Vishay BCcomponents和Vishay Beyschlag)包括薄膜MELF电阻、线性和非线性电阻、陶瓷、薄膜和铝电解电容器,以及开关和微电位计。收购MIC公司的Aeroflex部门,其是一家规模较小的无源元件生产商,增强了威世现存的薄膜产品的生产能力。 其他被动元件的收购还包括:2008年收购KEMET的液钽电容业务,2011年收购Huntington Electic,2012年收购HiRel Systems。

 

1997年威世进入了分立半导体领域,并收购了Lite-On Power Semiconductor公司65%的股份。1998年,威世收购了TEMIC的半导体业务部门,这部分业务包括了Telefunken和Siliconix 80.4%的股份。Telefunken和Siliconix过去曾主要生产MOSFET、RF 晶体管、二极管、光电子、电源和模拟开关IC。威世随后卖掉了它在Lite-On的股份,以更专注Siliconix和Telefunken的成功业务。

 

2001年,Vishay收购了Infineon Technologies的红外元件业务和全球二极管和二极管和整流器制造商General Semiconductor。General Semiconductorhe Infineon的红外元件业务,增强了威世现有的Telefunken和Siliconix的业务能力,并推进威世步入了顶级分立半导体制造商的行列。

 

Vishay也在通过收购进入一些新的增长领域,2004年,通过收购从事fabless IC设计公司的RFWaves,威世完成了在无线通讯领域收购一家刚起步公司的计划,这也与Vishay的创新战略和创新的宗旨相一致。2007年,威世收购了International Rectifier的PCS业务。

 

在新领域寻求增长的同时,威世也还是会持续推进分立半导体和无源元件的核心业务,同时,威世将做一些投资以确保公司的持续增强。

 

4、随着电子产品日益小型化、超薄化,这给被动元器件带来了巨大的挑战,请问Vishay如何应对这些挑战?目前Vishay主流的被动产品是哪些系列?有哪些独特的优势?

 

杨益彰:我们现有的主流被动元件有:

 

WSLP2512电阻,具有高达3W的功率等级和0.0005Ω的极低阻值

 

20 LHE, 具有0mm至10mm短电气行程的线性位置霍尔效应传感器

 

WSMS3124仪表分流电阻,采用3124尺寸封装的Vishay新款Power Metal Strip®仪表分流电阻具有100µΩ的超低阻值和3W的功率

 

M83401电阻网络,通过MIL-PRF-83401认证的单片在线路薄膜电阻网络,可提供6、8和10引脚的封装形式,具有±25ppm/℃的TCR和±0.05%的严格比例容差

 

VJ HVArc Guard®表面贴装X7R MLCC,小容量提高至470pF

 

TH4钽电容器,HI-TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固态模压片式钽电容器具有+175℃的高温性能及提供三种标准外形尺寸

 

Vishay产品的优势:长寿命、高可靠性、小尺寸、通过安全认证、高功率密度、的性能。Vishay是一家生产可靠性极高的分立器件和无源器件的厂商,并且大量应用在军工、航空领域。Vishay注重创新并恪守产品质量的承诺,使我们能和的军工和航天客户建立一个稳定的关系。Vishay制造业界广泛的军工级电阻和电感产品线,也提供元器件-包括一些半导体-合适的含铅量已满足军工和航空客户的需求。

 

为满足大多数特定的应用需求,我们的高可靠性产品具有CECC, EN, ESCC 或 MIL 相关资格。例如,我们的高可靠性电感器具有MIL-T-27E, MIL-C-15305E, 和 MIL-C-39010D 资格。我们的高可靠性电阻元件具有ESCC 4001/022,MIL-PRF-39007, MIL-PRF-39009, MIL-PRF-39017, MIL-PRF 55182, MIL-PRF-55342, MIL-PRF-83401和其他高可靠性资格。高可靠性电容器具有to MIL-PRF-39003, MIL-PRF-39006, MIL-PRF-55365, and MIL-PRF-55681资格。

 

5、在2012慕尼黑上海电子展上Vishay将展示哪些新的被动元器件产品?

 

杨益彰:电容器方面:铝电容器(146CTI)、 固钽片式电容器(TM8)、铝电容器(159PUL-SI)

 

电阻/电感/磁性产品方面:

 

1) 无线充电受电线圈(IWAS-4832FF-50)

2) 表面贴装电感器 (IHLP-3232系列)

3) 小尺寸、大电流电感器(IFSC系列)

4) Power Metal Strip® 仪表/电池分流电阻(WSMS 和 WSBS系列)

5) 薄膜MELF电阻(MM和SMM系列)

6)薄膜芯片电阻(MC AT专业和精密电阻)

7)NTCALUG03A103G (NTC Mini Lug 10 K 2 % 3984 K 0.5 %) (NTCALUG03 Mini Lug系列)

8)Power Metal Strip® 电阻(WSL, WSR, WSH, WSLT, WSLP 和 WSLS 系列)

9)霍尔效应传感器(34 THE)

10)厚膜功率电阻(LPS300, LPS600, LPS800)

11)薄膜芯片电阻(PHT)

12)高/中压厚膜电阻(CRHV, CDHV 和 CRMV 系列)

 

在3月的慕尼黑上海电子展上,TE Connectivity、TDK、村田Murata、松下电器Panasonic、美国柏恩Bourns、威世Vishay、欧姆龙Omron、基美Kemet等众多被动元件国际厂商将集体亮相,并展示他们在各热门应用领域的新产品与解决方案,值得大家期待!