处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔第二代Medfield芯片即将问世

英特尔第二代Medfield芯片即将问世
来源:华强电子网 时间:2012-02-22

 

据国外媒体报道,尽管英特尔Medfiled芯片到目前为止并未在移动电子消费市场上得到较多关注,但是英特尔并未放弃努力。并且英特尔第二代芯片即将问世。

据报道,Medfiled是英特尔公司系列Atom中央处理器的研发代码。而代中央处理器芯片是AtomZ2460。第二代芯片是AtomZ2610,目前在市场上已稍具知名度。据新加坡媒体VR-Zone称,新一代规格单上显示的性能与Z2460并未有任何不同。据悉,新一代芯片大小为12×12mm,时钟脉冲速度高达1.6GHz。而在时钟脉冲频率方面,Medfiled支持的单通路32比特率DDR2记忆可达到800MHz。新一代芯片所使用的方法类似于电脑的芯片所使用的“正规超频”技术。

据了解,Z2160能够以更快的时钟脉冲速度运行,原因在于,和手机相比,在平板电脑中则更容易安装一种有效的冷却设备。Medfiled所研发的这两代芯片的差别在于,Z2460的脉冲时钟频率仅为100MHz,而Z2610则可达到600MHz。Medfiled平板电脑可能会在2012年6月的台北国际电脑展中展出,但是批的Medfiled平板电脑可能会在第二季度初现身。