处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

酷派推出TD-LTE手机 初期开拓海外市场

酷派推出TD-LTE手机 初期开拓海外市场
来源:新浪科技 时间:2013-06-18
6月16日消息, 酷派 近日发布其国内首款TLE手机8920,支持5模10频,覆盖2G、3G和LTE网路,据悉,该款手机有望成为国内TD-LET早试商用的手机之一,并且,酷派已将这款手机推向国外市场。

大力布局 TD-LTE 手机

近年来,智能手机的发展与竞争已经达到了白热化的程度,但是支持LTE网路的手机研发却一直处于空白状态,虽然LTE网路在国内无用武之地,但是它的网路功能却十分强大,不仅可以兼容WCdmA网路,而且可以使用联通3G网路,同时也支持GSM网路。

在这种情况下,酷派8920的出现无疑填补了这个空白,成为人们获得更高速的上网速度,实现更多手机网路应用的“秘密武器”。酷派8920做为支持TD-LTE的4G手机,不仅硬体配置无比强大,而且网速更加达到惊人程度——理论速度达100Mbps,加之采用频率高达1.7GHz的高通MSM8960双核CPU,使得这款手机更加亮眼。

LTE 4G智能手机是未来发展的重点所在,2013年全球智能手机出货量将首次超过功能机。历来把握市场脉搏的酷派,在技术研发上狠下功夫,使得这款国内台TD-LTE手机兼具各种优越的网路优势,在全面支持GSM/TDSCDMA/TDD-LTE模式、WCDMA、FDD-LTE模式的同时,克服多种模式在同一“UE”情况下的性能优化问题,使得通信性能可以满足3GPP及相关国际要求。

作为国内老牌的手机厂商,酷派此前的几款千元机型一经推出便受到了市场的认可,销量十分火爆,包括8150、8190等等。而酷派与中国移动联手推出的首款5英寸千元智能机酷派8720,截至目前的订货量一经突破50万部,平均日销量达到10000部。而在8720之后,酷派现今又推出了8085、8185、8190Q这样的产品,进一步占据TD市场份额。

行业人士认为,日前,中移动LTE 4G终端招标结果出炉,酷派、华为、中兴等4家厂商的4G商用手机入围。如果不出意外,年底前LTE 4G手机将会逐步替代目前用户手中的3G手机。

积极拓展布局海外市场

长期以来,酷派一直十分重视海外市场的拓展,此次酷派8920的问市,酷派公司更是将海外宣传与普及做得十分到位,8920由此迅速成为国际热销的机型。据权威数据显示,目前酷派已跻身于全球智能机市场第10名,市场份额达到3%,这也是酷派首次入围全球TOP10名单。

此外,酷派还积极布局LTE技术,并将此技术进一步尖端化、常态化。据悉,这款酷派FDD-LTE手机在美国上市后取得了十分不俗的销售业绩,销量已突破100万台。

酷派常务副总裁李旺此前表示:“背靠运营商,积极开展与传统渠道商的更深入合作,同时靠品牌建设和多元化电商平台布局,推进酷派LTE 4G手机的认知度,并转化为巨大市场销量,相信酷派一定能在未来的4G市场有更大的斩获。” 据知情人士透露,目前酷派已成功研发出下一代网路4G技术的TD-LTE和FDD-LTE智能手机,拟向着更加高远的目标迈进。

早在2010年的世博会上,酷派就率先推出了首款TD-LTE原型机,并且在2012年时还联合了MetropcS在北美推出了4G机型QUATTRO,销量突破了百万,所以在4G终端方面,酷派早已布局。

酷派副总裁苏进表示,酷派将在今年推出多款LTE产品,并且预计市场份额将占到酷派整体份额的15%以上。(银刀)