处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通推出业内首款8通道以太网PHY芯片

博通推出业内首款8通道以太网PHY芯片
来源:华强电子网 时间:2012-02-21

Broadcom公司近日发布业内首款8通道以太网PHY芯片BCM84780 Octal SFI-XFI。Broadcom 的 8 通道物理层收发器为数据中心和企业网络提供强大带宽。

该产品可以降低设备尺寸和功耗25%以上。该款产品的推出,进一步扩展了Broadcom业界的单通道,双通道,4通道和现在的8通道SFP+ PHY芯片产品线。

Broadcom表示高性能宽带网络的市场需求在持续增长。数据中心和企业网对于向10GbE网络升级非常有兴趣。根据Linley集团的报告,10GbE端口的销量到2015年前的年均复合增长率在40%以上。BCM84780芯片支持8个带有IEEE 1588时间戳的通道,支持EDC,支持300米LRM OM3光纤传输,也支持SFP+电口标准应用。