处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

联电加入IBM技术联盟 携手奔向10nm工艺

联电加入IBM技术联盟 携手奔向10nm工艺
来源:mydrivers 时间:2013-06-17

在半导体行业,联电(UMC)算不上往往与先进的技术搭不上边,不过这一次,台湾代工厂准备走在世界前列了。IBM、联电今天共同宣布,联电将加入IBM技术开发联盟,共同参与10nm CMOS工艺的开发。

IBM技术开发联盟是一个由IBM领导的半导体行业组织,成立已有数十年,成员包括GlobalFoundries(原AMD)、特许半导体(已被GF收购)、英飞凌、三星电子、意法半导体等赫赫有名的巨头,共同致力于先进半导体制造工艺的开发。相比于Intel、台积电、三星电子的单打独斗,这些厂商都是共享资源、联合开发,尤其是可以仰仗蓝色巨人IBM的雄厚技术实力。

事实上,这并不是联电次和IBM进行此类合作。2012年的时候,双方曾就14nm FinFET工艺的开发达成合作。

在IBM的强力支持下,联电会继续改进14nm FinFET工艺的内部开发,为移动计算和通信产品提供低功耗的新工艺。

10nm合作上,IBM联盟会针对联电客户的需求开发基准10nm工艺,联电则会派出一队工程师,前往纽约州奥尔巴尼,参与10nm的开发工作。

联电的14nm FinFET、10nm工艺部署会在其台南研发中心展开。