处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

展望2018年智能手机发展

展望2018年智能手机发展
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-17
  • 北京时间6月14日消息,自2007年iPhone推出, 智能手机 的演进路线变得可以预测了:更大的显示屏、更强大的处理器、续航更长、更快的数据连接、更高像素的摄像头、更多的应用。近的一些变化可能暗示智能手机革命的大变化。我们谈论柔性显示屏、完全不同的设计、眼球控制等。

    未来5年智能手机功能会如何变化,到了2018年智能手机会变得如何呢?提前展望一下:

    1、更多传感器

    我们所听说的:蓝牙4.0导致可穿戴传感器的大爆发,它将生物医学(如心跳、血压)、运动(长跑、热量燃烧)和环境(如气温、湿度)等数据传给智能手机,各传感器都需要一个独立的应用。三星已经在Galaxy S4中植入一些传感器,但在5年之内,智能手机将从高通Tricorder XPRIZE处理器获得“星际迷航式”的灵感。

    预测:到了2020年左右时,我们的鞋子、眼镜、皮带、手表、衣服都将装备传感器。这些传感器通过iPhone 10或者Galaxy S9监控身体、环境条件,让我们防止疾病并治疗。

    2、眼睛或者声音成为密码

    我们所听说的:有消息说苹果会在iPhone 5S集成指纹识别,但到了2018年,手机可以通过眼睛或者视网膜来识别。这就是所谓的“眼球扫描”或者“眼静脉生物识别技术”,EyeVerify已经开发此技术,它比指纹识别更安全。

    预测:我们与手机交流,语音将成为安全ID,我们会使用更多语音解决方案,比如来自Agito的KIVOX。卡耐基梅隆大学也在开发语音安全技术,它能将语音转化为字母数字串,可以变成密码。

    3、32核处理器

    我们所听说的:智能手机每一个功能的演进都离不开CPU。照摩尔定律推断,5年之内智能手机将配备20纳米以下256位32核处理器。AMR与英特尔的战争将让位于新的微架构。

    预测:5年之内,智能手机CPU比今天强大的台式处理器都强大。

    4、可计算摄像头

    我们所听说的:5年之内,瞄准然后拍摄的摄像头将变成古董,因为智能手机摄像头将不再是数字的,而是可计算的,它可以像人眼一样转动,瞬间定焦、追踪轨迹、根据不同的光环境调整。

    预测:照片与视频间的界限将模糊,从HTC One上的Zoe功能可以找到痕迹。Zoe集拍摄视频短片,合成段落镜头、笑脸还原以及分享等众多功能于一身。只要按下按钮,所有抓取的图像都将可以“移动”。以后,你可以先拍摄,然后决定它是照片还是视频,或者同时是二者。

    5、语音控制

    我们所听说的:是的,到了2018年,触摸屏对智能手机而言仍然很重要。但由于处理器和传感器更强大了,5年内,眼球控制可能会更成熟。但可能性更高的是语音控制更成熟,语音可以处理所有设备命令,比如音乐播放、回复电话、打开或者关闭程序,当然还有信息请求处理。

    预测:到了2018年,语音不再是“Galaxy,呼叫我妈妈”,你的手机会拥有独特的机器人个性和名字,它只会响应你的请求,或者只与设定的声音互动。由于装备更强大的处理器,你可以与手机交谈,将手机变成一部翻译机。

    6、可弯曲显示屏

    我们听说的:许多人预测会出现可弯曲智能手机,这归功于一些新技术的出现,比如三星YOUM柔性OLED显示屏、康宁Willow玻璃、LG未命名的柔性显示屏技术。可能性更大的是以后会在智能手机主体上安装弯曲显示屏,它可以是锥体的、多面的,可以从不同的侧面观看,支持触摸;如果是单面显示屏,也许可以像纸一样折叠。

    预测:智能手机显示屏将是弹性的,主要拜新材料、可弯曲电路板、电池重新组织所赐。到时,手机可以根据身体变形,带来独特的控制功能。例如,你可以通过弯曲手机来打开或者关闭,正如苹果所申请专利描述的一样,或者像诺基亚Kinetic原型设备一样。由此来看,到了2018年手机将难以损坏了。

    7、Transflexive LCD

    我们所听说的:在白天时,当太阳光强烈时,LCD需要背光驱动才能显示明亮、鲜艳、色彩丰富的图像,Transflexive LCD可以解决此问题。目前的问题是Transflexive LCD太过昂贵,在光线变化的环境中容易失去对比度。正因如此,手机制造商都没有使用Transflexive LCD技术。

    预测:能在太阳下带来良好视觉体验的显示屏还没有出现,未来5年此问题可能会解决。