随着房地产业的发展,标杆型楼盘的全数字化的风靡,数字化楼宇对讲渐成主流,楼宇对讲企业纷纷将数字、网络与楼宇对讲联系起来,TCP/IP楼宇对讲技术日渐成熟,并开始投放市场,其高效、便捷的特点使数字化、TCP/IP技术迅速被市场认可,由此拉开了半数字对讲产品、全数字对讲产品的实质性应用序幕。
我国数字对讲产业集聚优势明显
1、我国已是全球模拟对讲机的产业基地
我国生产模拟对讲机的企业很多,主要集中在东部沿海地区。仅在福建省内生产模拟对讲机及配件的企业达到200余家,占国内对讲机生产企业总数的比率达90%。现在我国对讲机企业生产的模拟对讲机数量在全球的市场占有率达到80%以上,已是世界上的模拟对讲机产业基地。
2、我国进入对讲机“模转数”的关键时期
我国工信部已于2009年12月12日正式发布666号文,明文规定了我国对讲机模拟技术体制转为数字技术体制的时间表,从2011年1月开始进行“模拟转数字”,五年过渡期后,数字对讲机将完全取代模拟对讲机。我国已进入了对讲机发展的战略机遇期,如果我国的对讲机企业群体能把握住这个市场机遇,将给我国数字对讲机产业带来巨大的商机,真正从“中国制造”走向“中国创造”。
3、我国对讲机产业集聚优势明显
产业集聚(industrialagglomeration)是指产业在空间上的集中分布现象。产业集聚在某一共同空间发展,可以共享基础设施,带来规模经济受益。我国对讲机企业主要集中在福建,形成产业集聚。福建省内生产模拟对讲机及配件的企业达到200多家,占国内对讲机生产企业总数的比率达90%。如此密集的企业数量集中在同一区域,有利于推动区域经济增长,吸引资金和技术的汇聚,提高整体产业的竞争力,形成明显的产业集聚优势。
数字可视对讲成楼宇对讲主流发展方向
传统的模拟对讲系统存在一定弊端,如果小区的规模过大、或者楼层较多的话,将不可避免地出现由于视频传输距离过远而导致的图像模糊问题;同时,在多通道问题上,也有先天性软肋,很难较好的解决。
而数字化楼宇对讲可以弥补这个缺陷,可视对讲技术已经由以前的黑白可视对讲全面进入到彩色可视对讲阶段,从纯技术角度来说,已由以前的模拟音视频及总线控制技术,发展到以TCP/IP技术为核心的数字可视对讲,使得可视对讲系统布线更简单,维护方便,无须中间设备,可以应用在各种大型的社区和别墅的联网当中,避免了总线繁忙的问题;另外市场需要功能更加全面、更加智能化的室内终端,它摆脱了普通对讲产品使用率低的问题,提高了使用者的生活质量。同时信号传输距离不再是障碍,实现可视对讲远程视频控制与监控已成为未来的发展趋势。
对于数字可视对讲产品开发方面,各大数字技术开发原厂更注重于产品稳定,功能实用性以及客户个性化需求,同时,对于外观也提出了更高的要求。渠道建设方面,数字可视对讲由于暂时未形成规模效应,仍以工程商,或者直插项目为主要营销方式。可预见的是,一旦数字可视对讲成为主流,将会以安防分销商或者综合布线集成商为主要销售渠道。项目应用上,数字对讲越来越多的与报警、监控、智能家居、门禁一卡通、停车场等子系统形成高度集成与联动。PC端管理软件的集成与联动将成为IP可视对讲发展的方向。
从可视对讲发展方向来说是向IT方向变革。数字可视对讲是以可视对讲作为切入点,打造了一个物联网信息化平台,仅仅将其视作智能家居设备则过于狭隘。我们也可以将“智能家居”广义化,此“智能家居”非现在通常所称之开关控制、家电控制的智能家居。真正实现智能的家、智慧的家,使我们的未来的生活更舒适、更自在、更健康。技术上不存在无法克服的节点,主要是应用及服务内容尚待丰富,并且行业的发展需要更多的信息产业巨头的加入。我们注意到运营商与数字对讲厂商的合作与系统的整合,传统家电生产商如海尔、长虹等的进入,还有GE、三洋机电等洋品牌的觊觎。产业的发展正处于爆发的前夜,数字对讲的发展也将超越传统对讲,超越智能家居。只有这样,对讲产业才会面向更加波澜壮阔的未来。
在数字可视对讲应用方面,就目前形势来看,虽然数字对讲应用现在市场份额大概仅占整个行业的10%~20%,一般定位在高端楼盘。从连接方式来讲,数字对讲具有线路简单,全程综合布线方式,接线方便、快捷。从应用层面来讲可以提升楼盘档次的作用,因此部分开发商所开发的楼盘全部采用数字终端机,将智能家居部分功能作为扩展功能,留给用户自己根据需要扩展,这样整体投入不会太高,又能提升楼盘档次。因此,从以往新技术发展和应用趋势看、当有实际需要和真正解决问题的技术出现时、技术推广的速度将会加快。目前实际需要是显而易见的、技术通过多年发展和完善、数字楼宇对讲全面被市场接受已是指日可待。
在欣喜的看到数字对讲的发展从技术、产品、应用几大方面更进一步的同时,来自厂商更趋理性的认识也成为了对讲市场呈现出的全新气象。数字对讲产品正逐渐度过概念化阶段,即将迎来大规模的产品发布期,产品理念也在越来越多的项目应用基础上更趋实用化。通过项目经验的积累和产品性能的不断优化,数字化对讲系统也必将日趋走向成熟。
对讲技术“模转数”,为何企业立场不一
相比于传统模拟对讲,数字对讲的优劣势早已被行业挖掘出来——它采用高效的数字传输方式,能解决频率拥挤问题,且能使更多数据应用集成到同一个无线通讯基站结构当中;但由于技术与环境的不完善,数字对讲较模拟对讲来说不甚稳定,这使得企业面对数字对讲这一技术时显得立场不一。
其一,历史、品牌俱佳的楼宇对讲企业为了显示自身在高精尖领域的研发和创新实力,并进一步开辟市场空间,已经把数字对讲作为企业的核心发展战略之一,或者至少作为其战略储备。例如安居宝、冠林、立林和狄耐克等行业大腕,一方面继续巩固其在传统业务领域的市场地位,另一方面也让眼光与时代同步甚至于时代,专注并钻研于数字对讲这一行业技术,在成本及稳定性方面不断改良,时刻准备以高性价比的姿态大面积拓展数字对讲的应用领域。
其二,历史与品牌处于中上游的楼宇对讲企业,大多都拥有较强的自主研发实力,这些企业一方面进一步发展模拟对讲业务,巩固自身在二线品牌的地位,另一方面则开发全新的数字对讲产品,并按照市场的需求进行两种业务的双向发展。对于这类企业来说,他们的大部分精力依然倾向于传统对讲业务,因为他们正处于企业从发展到成熟的过渡期,大部分决定都是建立在市场现状的基础之上的,这些对讲企业的产品多销往二三线城市,而模拟对讲仍是这些城市的需求主流。但另一方面,作为二线品牌,尽管不能像行业大腕那样视数字对讲为战略方向,但将之作为企业自身的技术储备,以显示技术实力与前卫视野,也不失为一种良策。当然,在二线品牌当中,也不乏一些业已成熟的二线品牌,他们也敏锐地嗅出数字对讲的巨大商机,确立了基于数字对讲这一技术核心的发展战略,如智能社区服务平台等。
其三,一些楼宇对讲的后起之秀从诞生之初就定位于做全数字对讲,想在数字对讲市场局面打开之前先占领一席之地,借助这一细分市场崛起。但数字对讲的成本投入远高于模拟对讲,而且其市场应用目前来看也并不乐观,各方因素使然,这类企业的行走注定艰难。对于时代而言,数字对讲是小比例,但是对于这类企业来说,数字对讲是全部,不少企业由于资金困境选择妥协,但也有企业选择理性地坚持。
其四,就是那些楼宇对讲行业中的“保守派”了,他们认为模拟对讲技术稳定且依然是市场主角,所以不打算进行数字对讲的技术储备,只是进一步优化模拟产品的技术与功能,想通过拓展原有的营销渠道来增加市场占有率。当然,这种多为生产型企业,定位偏中低端,对他们来说尽管以模拟产品开拓并巩固市场并无可厚非,但这类企业由于技术门槛较低,很容易陷入恶性竞争、低额利润的市场困境。所以从长远看,唯有建立起自身的研发团队,在模拟和数字两方面才可能有自己的发言权,从而才能进一步摆脱“低端”、“劣质”等的潜在定位,从而真正走出困境。
唯有真正关注以上几点,楼宇对讲企业才能正面迎击数字化洗礼,化压力为动力,促使行业更好更快地发展。