处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

热成像技术优势凸显 安防应用迎新趋势

热成像技术优势凸显 安防应用迎新趋势
来源:互联网 时间:2013-06-17

    随着市场需求的发展及需求,现代高新技术几乎在安防监控领域中都有应用或者即将应用,现代传感技术中发展迅速的红外热成像技术在安防监控系统中也开始得到了应用。出于夜间的安全监视和森林的防火监控系统需求,热成像技术安防应用越来越丰富。

  红外热成像技术开始在安防监控领域应用

  自然界几乎所有的物体都会发出红外线,红外线是自然界中存在为广泛的辐射。大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是却无法吸收3-5微米和8-14微米的红外线光,红外热成像技术正是利用这一原理,我们利用红外线的这两个无法吸收的窗口,就可以再完全无光的夜晚或者烟云密布的不可见的环境下,仍然能够清晰的观察到前方的情况。

  在安防监控系统的应用中,到晚上可见光的监视器材便不能正常工作,如果采用人工照明无疑容易暴露目标。这时我们如果有红外热成像仪就可以解决问题,红外热成像仪是被动接受目标自身的红外热辐射,它不受光照条件影响,无论白天黑夜都可以正常工作并且不会暴露自己。同样的如果在雨雾等恶劣的气候环境下,可见光由于波长较短,克服障碍的能力差,观察的效果就会大打折扣,但红外热成像仪利用的是红外线原理,红外线波长较长,穿透效果好,即使在雨雾的恶劣环境下仍然可以正常观测。因此在夜间及雨雾等恶劣天气情况下,利用红外热成像仪可以对目标进行正常的监控。

  日常生活中,火灾这样的意外灾害时有发生,而且这种灾害多半是由不明显的隐火引发的,如果我们能即使发现这些隐火,准确的判断火灾的地点,通过烟雾发现着火点,这样我们就能做到早预防早扑灭,减少很多不必要的损失。一般的普通方法或许很难做到这一点,但是红外热成像仪是反映物体表面而成像的,它可以快速有效的发现可能导致火灾的隐火,实现上面所说的及时预防防止灾害。

  红外热成像仪是被动接受目标自身的热辐射,这一特点也可以应用到公安机关追捕罪犯的行动中,一般罪犯容易隐藏到草丛树林之类的野外环境中,公安人员的一般视觉容易产生错误判断,很容易让罪犯逍遥法外,人体和车辆的温度以及红外辐射一般都远大于草木的温度及辐射,这时候利用红外热成像仪很容易就可以准确判断出罪犯隐藏的位置,让他们无所遁形。

  热成像技术优势凸显

  任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用。而热成像摄像机的工作原理就是热红外成像技术。其核心就是热像仪,它是一种能够探测极微小温差的传感器,将温差转换成实时视频图像显示出来。北京和普威视光电是集自主研发、生产、销售,拥有核心技术制造高端光电设备和系统解决方案于一体的高科技企业。已经开发了激光摄像机、红外热成像摄像机、高铁专用激光检测系统、智能分析光电摄像机、工业在线光电定标检测设备等多种产品,同时公司获得ISO9001认证以及公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告等多项证书。产品已在军队、铁路、高速、机场安全、城市了望、森林防火、航运管控、油田防盗等领域得到初步应用,获得了客户的高度评价。相信在未来几年内,红外热成像监控会有比较快速的发展。

  红外热成像监控摄像机广泛应用于智能交通领域,随着前端设备市场的快速成熟,推动了智能交通应用的发展。热成像监控摄像机不受低照度、太阳强光的干扰,能够自动排除阴影和恶劣气候带来的影响,这是传统监控摄像机无法比拟的优势。无论白天还是夜晚,热成像提供了清晰的视频图像,它不受阳光影响,几乎不受外界环境控制。因此,热成像检测车辆和行人在路口的通行情况十分准确,满足了7*24小时实时监控需求。

  除了应用在交通领域外,热成像监控在其他领域中也有不错的表现。如,森林防火。除了夜间可以作为现场监控使用外,红外热成像通过反映物体表面温度,为火警探测做好预防工作。应用红外热成像可以快速有效地发现隐火,准确判定火灾的地点和范围。