处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安捷伦科技宣布推出用于+8960+无线测试仪的+42+Mbps+DC-HSDPA+IP+数据吞吐量解决方案

安捷伦科技宣布推出用于+8960+无线测试仪的+42+Mbps+DC-HSDPA+IP+数据吞吐量解决方案
来源:与非网 时间:2012-02-20

 

安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出的 E6703H W-CDMA/HSPA 实验室应用软件,增加了对 42 Mbps DC-HSDPA 测试模式和 IP 数据连接的支持。该应用软件采用推出的高性能 E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪。

Agilent DC-HSDPA 解决方案将于 2 月 27 日到 3 月 1 日在世界移动通信大会(1 展厅 A46 展位)中展示。

Agilent E5515E 提供 42 Mbps 持续的端到端 IP 数据吞吐量、灵活全面的射频测量和改进的硬件功能,可满足未来的测试需求,从而轻松、快速地对无线器件进行极限测试,并以全数据速率验证无线器件的性能。与 Agilent E6621A PXT 无线测试仪结合使用时,E5515E 还支持 LTE 开发人员广泛地测试器件进行 LTE - 2G/3G 切换的性能

安捷伦副总裁兼安捷伦移动宽带业务部总经理 Joe DePond 表示:“传输高速 IP 数据的双载波方法可帮助弥补广泛应用的 3G 和 3.5G 网络与全面的 LTE 部署之间的差距。8960 不断为射频和功能测试提供完整、可靠的 2G/3G 和 3.5G 性能,包括以全 42 Mbps 速率对射频和 IP 数据进行双载波 HSDPA 测试。”