处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IR推出扩充PowIRstage+集成式器件系列IR3551以

IR推出扩充PowIRstage+集成式器件系列IR3551以
来源:华强电子网 时间:2012-02-17

全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3551以扩充PowIRstage 集成式器件系列,新器件特别适合下一代服务器、台式电脑、显卡及通信系统应用

IR3551的工作点达到 50A,非常适合高端处理器及DDR内存多相位解决方案,且能在1.2V输出电压下,提供高达94.5%的峰值效率。新器件将同步降压栅极驱动器、基准优值控制,以及同步MOSFET和肖特基二极管 (Schottky diode) 整合到一个密度高、小巧纤薄、引脚兼容的6×5mmPQFN封装中

IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR3550与IR3553在提高客设计的效率、节省空间方面的卓越表现有目共睹。随着全新IR3551的推出,我们现在可以通过引脚兼容的60A、50A与40A额定器件,使客户能够根据他们的应用需求来优化每个相位的效率。”

IR3551与IR3550及IR3553的引脚相容,所以客户只需采用单一布线,并选用几个随插随用PowIRstage 产品,就能享用性价比的解决方案,同时免除因需求改变而要重新设计电路板的风险

IR3551、IR3550与IR3553采用IR在硅集成、封装和控制技术上的尖端科技,提供高电流密度和高效率的功率级解决方案。PowIRstage器件能够在大电流与高效率的多相位配置中实现系统级延展性。与其它同类方案相比,新系统方案在多数情况下都能减少相位数目并缩小电路板使用空间。

IR的PowIRstage产品同时提供集成式电流感测放大器,其电流感测的精确度和噪声免疫能力比其它以电感器DCR感测方法为基础的顶级控制器更高。IR3551、IR3553和IR3550完全兼容IR的CHiL数字功率控制产品,以及市场上多数符合业内标准的脉冲宽度调制控制器。

IR的所有PowIRstage系列产品,包括为更高功率密度应用而采用双面散热设计的下一代器件,都已在近期举行的2012年APEC技展会 (APEC 2012) 上展出。