处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

可穿戴技术:让人变得更自信、更聪明、更性感?

可穿戴技术:让人变得更自信、更聪明、更性感?
来源:cnbeta 时间:2013-06-09

 近日,CAST携手Rackspace对可穿戴技术的使用者进行了一项调查。他们发现,佩戴诸如Nike+ FuelBand、Jawbone Up这种设备会让那些使用者信心倍增。两家机构对来自英国、美国的居民进行了调查。调查的结果是--戴上可穿戴设备之后,他们感到的不仅仅只是觉得自己比其他人更聪明,甚至连自信心都得到了提升。


在被调查的美国人群体中,有71%的人都认为自己在佩戴这些设备之后,自身的健康状况以及体型都得到了改善;英国则有63%的人持有相同的看法。另外,53%的美国使用者都认为可穿戴设备的使用可以帮助他们成为一个更加有智慧的人,英国则有39%的人这么认为。

在调查中所涉及的可穿戴设备中,Google Glass成为了人们希望得到的产品,只有20%多点的被调查者认为这款产品应当被禁售。62%的人认为这样的设备应当得到一定的规范,近50%的人则认 为这样的设备存在一定的隐私安全隐患。不过,却有20%的人表示自己完全不担心自己的位置被曝光,将近34%的人也表示愿意将自己的健康数据分享给医疗保 健供应商。

那些支持可穿戴设备的使用者除了觉得设备会让他们的身体状态得到好处之外,有37%的人还认为,这样的技术还能对自己的事业起到推进作用;32%的人则表示这样的技术还能加强自己的爱情生活。