纵观安防行业的一路发展,安防行业竞争不断加剧、安防产品同质化日趋严重,如何使企业在竞争中脱颖而出并且获取更大的市场份额已成为各安防企业思考的问题。当然,新技术的应用无疑是安防监控发展的重要支撑,本文从云技术、物联网技术传感技术、计算机技术和通信技术三方面解读其在安防监控中的应用。
云技术带来安防监控新变化
对于安防技术的发展来说,基本是按照模拟化,数字化,网络化,乃至智能化的道路发展着。而对于当前的发展定位来说,则是从分散的,非联网的技术向着联网一体化的,数据中心化的形态迈进。因此,云存储技术在应对这种转变上还是非常有优势的。以平安城市为例。当前的平安城市项目在建设过程中,对监控联网提出了很高的要求。因而很多厂家都在DVR、NVR,或者NAS以及SAN的网络处理能力上做足了工作,对各类设备的网络工作能力都进行了很大的提升。
另外,高清视频在经过不同的编码处理后,也会产生非常大的存储需求。这无疑都对传统的存储方式是一个非常大的挑战。而监控存储云的出现,则可以很好的打破传统存储模式给存储工作带来的束缚。使网络中各种不同类型的存储设备能够进行有效的结合,从而形成比以往强大的存储能力。更好的实现性能与容量的线性扩展,从而让IT领域中一直追求的"海量存储"变为可能。而这种整合给用户带来的收益就是,能够减轻用户在监控存储设备上大量的投入,减轻企业在安防管理方面资金的支出。并且可以更好的实现资源的共享,数据传输的效率以及安全能力。总之,这种技术的应用对于大规模监控信息管理的帮助是非常明显的。
除此之外,云技术还可以很好的实现智能视频的分析功能。尤其对于平安城市这样的超大规模监控系统来说。单纯的人工分析已经无法对每一个检测点进行有效的监控,因而智能系统分析则在这种管理中发挥着不可替代的作用。目前,制约智能化分析广泛应用的弊端除了智能视频分析技术还不够成熟以外,效率不高也是另一主要因素。当前的智能化分析设备主要是在前端监控点进行安装控制,但是实际效果并不理想。而如果借助云计算技术的话,则可以在后端通过发动网络内闲置节点进行智能化分析,从而以较小的设备投入换回更多的智能化工作回报。
物联网成安防发展强力支撑
物联网的发展是由应用驱动的,而不是技术驱动。发展物联网终的目的是要实现社会资源的高度整合和科学调用,通过科学预测和分析实现精细化的社会管理。运行于物联网平台之上、基于各领域的管理应用子系统是实现科学预测判断、精细化管理这一目标的根本手段。通过对物联网和数字城市的建设内容分析,我们已经了解到了物联网和数字城市需要做什么。在物联网的建设中,仅建基础应用平台没法用,仅建运营平台也没法用,大的运营商,平台供应商做的都是大的共性的东西,个性化的可以实现具体应用的,还必须要建基本的应用子系统。这些基本的应用子系统,就是平安城市视频监控系统,智能交通,报警服务平台,出入口控制、消防安全系统,智能家居系统,智能社区系统,数字城管系统,城市一卡通系统、智能建筑、远程医疗,远程看护……包括金融、教育、司法、环保等等各类行业应用中纳入了业务管理的安防综合平台,都是安防系统。甚至城市应急指挥系统也是以分层部署,多级联网,统一调度的平安城市视频监控系统为依托平台。
物联网建设70%以上的应用子系统都是安防系统,这就是物联网和安防天然的紧密联系。而安防行业及安防应用、安防技术本身的演进发展,也似乎冥冥中注定就是为承担物联网核心应用的重担而来。
中国安防行业经过了从传统模拟时代到数字安防的升级,经历了安防IT化、IP化,与通信技术、IT技术的融合,安防行业从IT化、IP化、集成化、高清化、智能化一路走来,安防系统经历了从几台设备几根线连接到局部组网再到多级联网、远程管理的成长过程,如今的安防系统已经不仅仅是一个简单的视频监控系统,安防系统已经扩展成为可以集成各行业业务管理、数据传输、视频、报警、控制于一体、可以实现对海量数据的存储、智能分析,调用的安防智能化综合管理平台。安防智能化综合管理平台开放、可扩展、兼容并蓄的特质决定了大安防一定会承担成就物联网发展重任的使命。
传感技术广泛应用
红外技术属于信心技术中的传感技术,目前红外技术在安防领域的应用范围比较广泛,无论是安防监控设备还是报警防暴装置都少不了它的身影。随着我国安防行业的发展以及全民安防意识的加强,红外安防监控设备的市场需求逐渐加强。由于其在夜间监视的优势比较明显,因此该类设备在金融场所、军事基地、博物馆、文物部门等重点安全场所均有应用,而其在安防要求相对较低的监控系统中也被广泛采用,部分居民小区监控工程也应用了红外线摄像机。
红外摄像机的技术门槛相对不高,我国也已经具备一定的生产能力,目前国内市场也被大大小小的国内品牌占据大半壁江山,其中深圳、东莞、浙江形成了我国的三大产业基地,而外国品牌占据了一部分高端市场。不过我国红外安防监控企业仍以产品生产、贸易为主,缺乏一定的自主创新和研发能力,今后应从此方面发力,推动国内红外安防监控的进一步发展和应用。
通信技术十分必要
无线技术是一种通信技术,按照无线信号可分为调频无线技术、蓝牙无线技术、红外无线技术等。目前,无线技术已经广泛应用于计算机、手机等电子产品硬件生产中,其在远程安防监控领域的应用也在不断加深和扩展。远程安防监控可分为两大部分:一是对环境的监视;二是对计算机系统及网络设备的监视。远程监控的良好运作与网络关系密切,而无线技术直接影响到通信网络的稳定性、信息传输的流畅性。因此,无线技术应用在远程监控中十分必要和重要。
在信息科技爆发式发展的今天,无线技术作为信息技术的一个分支也更广泛地应用于远程安防监控领域。从字面意思来看,远程安防监控可分“监”和“控”两部分。所谓“监”即通过互联网获得信息,所谓“控”即运用网络操控远程计算机,包括对其进行开启、应用、设置、关闭等。
计算机技术精确化产品
计算机控制技术以计算机应用技术、电子技术、自动控制技术为基础,以计算机控制技术为核心,综合单片机技术、可编程控制技术、计算机网络技术,实现了安防监控生产技术的精密化、设备生产的信息化、生产过程的自动化及控制系统的化。数字化、网络化、多媒体化、智能化、虚拟化是信息技术的特点也是安防监控市场发展的重要趋势。未来,信息技术在安防监控的研发、生产和使用方面将发挥更深层次的作用。