市场研究公司Juniper Research预测,今年智能可穿戴产品市场将达8亿美元,而明年会达到15亿美元,预计2017年智能可穿戴设备年销量将从目前的1500万件增至7000万件。而Gartner的预计更为乐观,他们认为2016年这一市场规模就将达到100亿美元。
但与个人电脑、智能手机不同,当前智能可穿戴设备市场还远未成熟,还处于初期拓展阶段。传统的软硬件巨头都尚未进入这个领域,眼下占据市场先机的更多是一些创业公司。他们推出的几十款硬件设备,个体外型差别巨大,功能也各有长处。
浅析现有的智能可穿戴设备,基本可以按照功能不同分为几大类:生活健康类、信息资讯类、体感控制类等等;但也有一些产品横跨数项功能领域。如果按照产品外型,则可以分为手表、手环、眼镜、挂件、衣物、鞋子、背包等不同类型。
运动手环:软件服务是卖点
Jawbone UP 2兼顾了功能与时尚感
生活健康类是目前为热门的产品,其中的代表性产品包括Jawbone Up 2、耐克FuelBand、Fitbit、Lark、Mitfit Shine等等。这些产品主要的功能就是记录人体运动、睡眠、饮食等各种健康相关数据,通过配套的应用软件,帮助消费者调整作息规律,督促加强锻炼,实现健康生活。虽然这些产品外型差别巨大,但都带有GPS、陀螺仪、加速计等各种传感器,可以测出佩戴者的运动量、消耗热量等数据,并将数据传输到智能手机以及云端。
Jawbone UP 2和耐克FuelBand无疑是此类产品中为突出的佼佼者,也是当前市场为热销的产品。两款产品虽然都做成了手环,但耐克加入了LED点阵、蓝牙同步等更多炫酷功能,导致电池只能坚持2天左右。而Jawbone UP 2则选择了耳机插孔同步,牺牲了即时便利同步,却换来了长达10天的电池时间。运动品巨头耐克很早就和苹果合作,以Nike+涉足了智能设备领域,去年发布的FuelBand则是当前为炫酷的健康类可穿戴设备。
做音箱、耳机等配件产品起家的Jawbone值得一提。他们早在前年11月就首次推出了UP手环。虽然上市之后反应不错,但不久之后就受到诸多用户关于产品耐用性的投诉。作为一家小创业公司,Jawbone做出了一个非常勇敢的决定:无论用户是否退货,他们都向所有消费者全额现金退款,或者提供150美元的代金券。这一举措虽然导致巨额亏损,但却换来了用户信任和良好商誉。
去年年底UP二代手环上市后,立即受到了市场的热捧。虽然Jawbone并未公布销量,但根据相关数据(每天同步数十亿步、70万个小时睡眠时间)来推荐,这款售价129美元的手环用户量应该突破了十万级别。Jawbone总融资已经达到2.1亿美元,投资者包括霍洛维茨基金会、KPCB、红衫资本和尤里·米尔纳(Yuri Milner)等重磅VC,并引入了雅虎CEO玛丽莎·梅耶(Marissa Meyer)这样的董事。
除了社交功能和食物热量输入功能之外,UP手环还拥有睡眠监控与震动唤醒功能,可以记录用户的睡眠数据。同样在苹果店出售的Lark腕带也是主打睡眠功能,除了记录深浅睡眠之外,Lark还提供了睡眠质量评估报告、私人睡眠教练等软件服务。虽然Lark在硬件功能上没有新奇之处,但对一些失眠患者来说,专业的睡眠指导才是他们购买Lark的动力所在。
Misfit Shine是目前工业设计好、体积小的健康类可穿戴设备。
Miifit Shine则将运动传感器做成了硬币大小,可以夹在衣服上,也可以挂在表带或者项链上。这家公司的创业者非常崇拜乔布斯和苹果,他们此前曾经做过基于苹果设备的血糖仪;Misfit的公司名字就来自于苹果经典广告“非同凡想”(Think Different)。但有趣的是,乔布斯为反感的苹果前CEO约翰·斯库利(John Sculley)也是公司创始人之一。
Shine的设计和材质的确具有苹果的风格,也是目前可以带着游泳的传感设备;内置的纽扣电池每半年需要更换一次。这款设备还有一个新奇之处就是,只需接触iPhone就可以实现数据同步,而iPhone并没有NFC芯片。Misfit目前尚未透露他们的同步原理。
这些健康类可穿戴设备还并不成熟,还具有更多提升空间;更为精准与完善的数据与服务将是他们的竞争热点。在运动数据之外,心跳、脉搏与血压等人体数据将是重要的提升点,据称耐克第二代手环会加入部分此类功能。此外,完善专业的软件服务也会成为重要卖点,尤其是减肥、睡眠等需要专业指导的需求点。
健康类可穿戴设备还有一个尚未关注的未来增长空间:婴幼儿与老人市场。这两个群体是需要看护的,他们自身难以应对各种突发状况,而可穿戴设备与软件的配合则可以为他们的监护者提供此类服务。可以想象,如果老人与孩子突然摔倒,可穿戴设备感应到之后可以向监护人手机发出警报,提醒他们立即赶来。目前这一领域还没有得到有效开发。而带GPS的设备还可以避免孩子被人拐卖,这在中国应该具有更大的市场。
智能眼镜:信息交互是关键
谷歌眼镜还需要解决隐私、安全、实用、交互等难题
信息资讯类智能可穿戴设备则主要包括智能手表、智能眼镜、智能手环等产品。这些产品都具有显示设备,部分取代了智能手机的功能,可以显示通话、短信以及社交等信息,部分产品还具有接入网络以及拍摄照片等功能。此类产品都需要通过蓝牙与智能手机相关联,通过Wifi或手机网络接入互联网。
谷歌眼镜无疑是目前受关注的信息类可穿戴设备。除了通话、短信、邮件、新闻等资讯外,谷歌眼镜本身就是一个网络入口,用户可以通过语音输入从网络上进行查询,并在屏幕上实时显示包括导航、生活等各种信息。虽然目前开发者版本还存在舒适性、电池时间等一些问题,但明年推出的消费者版本应当会进行改善。
在显示信息方面,智能眼镜或许是有优势的产品。除了谷歌眼镜,另一家开发商Vuzix也发布了一款类似产品SmartGlassesM100,售价1000美元。此外,蓝斯特也已推出两款具备联网功能的智能眼镜。新浪科技在谷歌I/O大会期间也看到加拿大一家公司Recon推出的运动眼镜Jet,可更换的电池可以连续使用5小时,售价在600美元左右。
这些智能眼镜大多基于安卓果冻豆”打造的操作平台,支持第三方应用以开拓更多功能。在谷歌眼镜开发者版本推出一个多月后,已经有《纽约时报》、Facebook、Twitter和CNN等多家知名公司发布相关应用。在谷歌眼镜的带动下,未来几年各种智能眼镜以及相关应用的开发会进入快速增长阶段。IDC预计,未来5年可穿戴设备的相关应用将会为开发者带来4亿美元收入。
智能眼镜虽然在信息呈现与信息交互上具有不可比拟的优势,但同样也存在明显的缺陷。电池是个非常明显的短板,目前谷歌眼镜如果高强度使用,其电池其实上只能坚持3个多小时,很多用户都会随身携带移动电源来及时充电。除了升级电池容量之外,可更换电池或许是个比较实际的解决方案。
当前智能眼镜还不支持近视人群,广大眼镜一族只能通过隐形眼镜来曲线使用。而且较之手表和手环,智能眼镜是一种干扰性设备,其存在就会改变用户的生活习惯,甚至会带来安全风险。正如苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)说,“(谷歌眼镜)需要给用户更多理由去戴上眼镜”。在使用过程中,智能眼镜的主机发热和分散注意力也可能会带来安全隐忧。
由于配备了摄像头这一数据输入功能,隐私风险也是谷歌眼镜始终未能摆脱的一个忧虑。实际上,谷歌一直在谷歌眼镜的功能方面非常谨慎,除了封杀色情内容之外,更封锁了面部识别和表情控制等可能带来隐患的功能。但谷歌眼镜基于安卓的开放特性与已经遭到破解的现状使得开发者有更多空间添加功能,美国国会已经向谷歌咨询了关于眼镜隐私性能的相关信息,一些影院、赌场、酒吧都禁止谷歌眼镜佩戴者入内。相信未来谷歌眼镜等智能眼镜还会引发更多的隐私争议。
智能手表:小屏幕的局限
小屏幕并不适合呈现信息,智能手表还需要更加实用
与谷歌眼镜相比,智能手表与手环则比较低调,虽然手表上加摄像头也不是难事。此类产品通过显示屏,可以呈现智能手机上的部分信息。正如米克尔所指出的,普通用户每天需要接触智能手机上百次,大部分都是为了查看时间、短信、电话以及社交等相关信息。而呈现此类信息,一定程度上解放智能手机,正是智能手表与手环的价值所在。
然而,目前市场已有的智能手表,无论是索尼、Pebble、inPulse还是LinkMe智能手表,都没有给人留下深刻印象。受屏幕大小条件所局限,智能手表在1.5英寸的屏幕上很难有更好的信息呈现形式,在信息互动方面更是勉为其难(尚未加入语音输入),必须配备的显示屏也带来了电池问题。或许苹果进入智能手表领域后,会一定程度上改变目前的问题。
在十多年前手机普及之后,消费者已经不再需要手表的计时功能,习惯佩戴手表的人群已经成为少数,更多的是将手表视为饰品。如果智能手表只是用来看看手机上的一些信息,让用户少拿出几次手机而已的话,那么带着电子表风格的智能手表能否成为新宠,重新占据普通消费者已经空出来的左手腕位置,也存在着一定疑问。
因此,智能手表需要提升自己的功能空间;在资讯功能之外,加入更多的数据功能。与健康类手环相同,智能手表同样可以加入诸多传感器,监控运动和人体数据,实现功能跨界;这也是智能手表相对于智能眼镜的优势所在。卡西欧、Sunnto等专业户外与运动手表的功能设计也可以作为智能手表的借鉴:这些专业手表除了显示显示温度、高度、气压等数据外,也可以测量脉搏、心率等人体数据。
无论是智能眼镜还是智能手表,目前的难题都是信息交互功能。由于无法像在智能手机上进行输入,目前主要也是可行的输入方法就是语音识别。苹果与谷歌在语音识别领域已经拥有明显的技术优势。但语音识别也存在固有的缺陷,除了本身的识别理解率之外,在嘈杂环境下准确识别语音也是技术难题。此外,语音输入是一种非公开性的输入技术,很少有人会在大庭广众下使用苹果Siri或者谷歌语音,这多少会带来尴尬感。
虚拟键盘可能会成为信息交互的一个突破性技术,这也可能成为未来智能设备的重要组成。目前激光键盘的输入准确率已经达到可以接受的水平,但如何将光投照设备整合入体积并不大的只能可穿戴设备,如何解决虚拟键盘的耗电量,将会成为决定信息类可穿戴设备的竞争点。只有在输入技术成熟后,信息类可穿戴设备才能得到广泛普及。
体感控制类可穿戴设备目前产品并不多,MYO腕带是其中的代表产品。Thalmic Labs开发的这款蓝牙产品,内置了感应器,可感应到佩戴者的手部运动和脑电波,预测出佩戴者的意图,再将电脑处理的结果通过蓝牙发送至受控设备,实现遥控的功能。
MYO就像是一个可穿戴的体感外设Kinect,只是用感应代替了Kinect的摄像头,用户只需动动手指就可以控制家中的电子产品。在技术成熟精准之后,MYO可能会成为游戏领域的热门产品,或成为智能家居生活的重要配件。
未来趋势:目标是不存在
可穿戴设备的外型设计也会成为影响用户选择的关键。目前可穿戴设备主要包括:眼镜、手表、手环、挂件等等。而鞋子、衣物、背包由于无法做到每日穿戴,很难作为日常使用的载体,可能会成为户外及运动的专业配件。而在现有的可穿戴设备中,只有少数几款兼顾了时尚与功能,可以被用户作为装饰品,受到市场的欢迎。Jawbone UP 2手环的彩色款脱销就是一个范例。
无论是眼镜、手表还是手环,目前智能可穿戴设备多少都会给用户带来明显的存在感。Misfit Shine是目前小的智能可穿戴设备,大小重量只相当于一个硬币左右,可以挂在项链上。可以遐想的是,随着未来带有传感器的可穿戴设备体积不断缩小,可能会出现耳环、戒指等更加迷你、又不会带来明显存在感的可穿戴设备。
从宏观的角度来看,消费者正日益生活在互联网中,工作、生活、社交都在云端完成。而智能可穿戴设备的出现,则将互联网的延伸——物联网带入了用户的日常生活。各种智能可穿戴设备就是一个个传感器,将用户的身体功能与运动量等数据通过智能手机传输到云端,进行分析与应用。
对谷歌这样的互联网巨头来说,他们推出谷歌眼镜的目的绝非通过硬件盈利,提供更多网络服务才是谷歌的关注重点。谷歌眼镜是进入谷歌完善互联网服务王国的又一个入口,如果谷歌眼镜可以成功开拓智能眼镜这一市场,诸多新产品也大多使用谷歌的免费网络服务,进一步拓展谷歌的服务覆盖领域。而且,谷歌眼镜获取的信息数据,能够进一步充实谷歌庞大的数据库,帮助他们通过数据分析与行为预测,完善Google Now、谷歌地图等基于预判的服务。
对于智能可穿戴设备的制造商而言,依据这些传感器搜集的用户数据能够提供更多的附加服务,这或许才是重要的资产。例如,耐克就有效运用了Nike+收集的用户运动数据,设计和制造球鞋等运动品时更加考虑到用户的实际需求。而睡眠指导、减肥培训等专业服务,能给可穿戴设备的硬件厂商带来更多的营收和更高的利润。
目前在谷歌、苹果和微软三大巨头中,只有谷歌推出了智能眼镜,苹果的智能手表还尚未发布;而三星、联想、惠普等硬件豪强,也没有真正进入智能可穿戴领域。随着先驱产品不断开拓市场,智能可穿戴设备领域不断成熟,这些传统的巨头绝对不会错失这个新兴的市场,会逐渐推出更具技术实力的产品。未来三年,或许就是智能可穿戴设备的急剧增长时期。