处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

全球外部存储市场2009年以来首次缩水

全球外部存储市场2009年以来首次缩水
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-08
  • OFweek 电子工程 网,据市场研究公司IDC的统计数据显示,2013年季度发达市场的外部存储销售额大幅下滑,从而导致全球外部存储市场整体缩水,总销售额从2012年季度的59.7亿美元降低至59.1亿美元,下滑0.9%。

    IDC表示,在全球外部存储市场中,较小的存储器组件市销售额同比下滑了3.2%,而新兴市场销售额出现了大幅上涨,但其力量并不足以带动整体外部存储市场的经济增长。此外,一些主要的供应商也受到外部存储市场缩水的冲击,正处在转变产品范围的阶段。

    近年来,随着基于 服务器 计算和 云计算 的兴起,外部存储需求出现了激增,但是其价格却随着技术的不断提而出现了严重下跌。IDC指出,本季度售出的外部存储容量总量达到了7.8exabytes,比去年同期增长26.4%。

    EMC依然引领着整个外部磁盘存储系统市场,在全球范围内占有23.2%的市场份额,其销售额在本季度有所上涨,而拥有第二大市场份额的惠普公司,销售额却出现了大幅下滑,其市场份额从18.2%下降至15.5%。其他市场份额排在前五名的有戴尔、IBM和NetApp,这5家公司共占有75%的市场份额。