处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Opnex推出内置监控光电二极管的高功率激光

Opnex推出内置监控光电二极管的高功率激光
来源:华强电子网 时间:2012-02-16

 

Opnext公司上月推出了带内置监控光电二极管的660nm的高功率激光。Opnext HL65051DG 红色激光二极管,是为激光雷达(激光成像探测和测距)、塑料光纤光纤(POF)的通信应用程序的应用而设计,通过监测激光器性能和实时调整输出功率,实现产品的性能和输出。

采用独特专利设计的HL65051DG红色激光二极管,与去年1月份发布的同样带有内置监控能力的HL63142DG一同归于Opnext的激光二极管产品系列。内置的监控可以让系统设计者,通过监测光电二极管的电流和调节温度及电源变化来控制其光学性能。在激光成像探测和测距应用以及POF通信应用中,性能监控对于其维持恒定的激光输出功率是就成了一项必不可少的功能。HL65051DG工作温度范围高达60℃。

 

Opnext的设备业务部总裁Tadayuki Kanno说:“我们期望看到产业应用领域对这种高质量激光产品的初步需要,目前的产业趋势是倾向于高功率低损耗的激光二极管,而Opnext一直在不断革新,促进这项关键性能在市场中的发展。”

 

预计HL65051DG将从2012年4月开始批量生产。