处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔移动市场受挫的10大原因

英特尔移动市场受挫的10大原因
来源:中国电子网 时间:2013-06-06

据eWeek网站发表的一篇分析文章称,英特尔几十年以来一直是计算机处理器市场的主要厂商。人们普遍认为英特尔芯片在PC市场是好的。但是,当iPhone在2007年推出的时候,一切都改变了。普通消费者购买一部高端智能手机的兴趣超过了购买一台的Windows PC的兴趣。

在这个过程中,英特尔落后了。当移动设备厂商转向高通等公司生产的节能的ARM处理器芯片并且不考虑与英特尔合作开发其新产品的时候,英特尔的处境变得更加糟糕。

英特尔自己已经承认了这个问题。不过,英特尔承诺情况将改变。到目前为止,英特尔的麻烦没有多少改变。英特尔陷入困境之中。如果不能很快解决这些问题,英特尔在处理器市场长期的统治地位也许会摇摇欲坠。下面是英特尔在移动市场陷入困境的10个原因:

1. 电池问题一直未解决

英特尔移动芯片的问题是非常耗费电池。多年以来,英特尔在理论上向厂商提供了将其芯片与厂商的产品结合在一起的选择。但是,聪明的公司不愿意使用英特尔芯片。他们认识到英特尔芯片非常耗费电池。在移动市场,充裕的电池使用寿命对于购买者来说是一个决定性的功能。

2. 英特尔高管没想到移动市场对其业务的影响

英特尔完全没有想到移动市场会对其业务产生影响。英特尔没有想到智能手机会如此流行,也没有想到平板电脑会对PC出货量造成如此严重的损害。英特尔睡觉了。现在,英特尔正在为此付出代价。

3. 太多的厂商参与竞争

在PC市场,英特尔要担心的的竞争对手是AMD。然而,在移动领域,处理器芯片设计公司ARM通过将其芯片架构授权给其它芯片厂商创造了一类新的英特尔的竞争对手。这种情况在市场上产生了激烈的竞争。到目前为止,英特尔还没有找打一种有效的方法对这种挑战作出回应。

4. 苹果是英特尔的问题

苹果现在可能是英特尔的问题。如果英特尔在iPhone和iPad方面与苹果合作,英特尔在智能手机和平板电脑市场将处于地位。但是,苹果现在使用三星电子生产的ARM芯片。据报道,苹果接下来将使用台积电的芯片。这对于英特尔是一个坏消息。

5. 三星正在生产自己的产品

谈 到三星,该公司本来可以成为英特尔的另一个关键的合作伙伴。但是,正如指出的那样,三星生产自己使用的处理器芯片,除了的Galaxy Tab 3之外,三星不需要英特尔为其生产芯片。换句话说,移动领域的两家的厂商都不是英特尔芯片的主要购买者。这不是一件好事。

6. 英特尔很晚才支持LTE移动技术

英特尔几年来一直为移动产品生产芯片。但是,英特尔出人意料地没有提供在这些处理器中的关键功能:支持LTE。英特尔已经承诺其芯片将在今年晚些时候支持LTE。但是,英特尔知道ARM处理器支持这个功能已经有许多年了吗?

7. 股东太满足了

当 判断公司的时候,很少考虑股东。但是,股东是企业领域关键的改变因素。如果股东看到困难并且开始抱怨,企业就会向前发展。但是,英特尔股东被其PC业务的 利润蒙住了眼镜,没有注意到英特尔将在移动市场遇到麻烦。现在,股东希望他们在开始的时候就更多地关注移动市场并且推动该公司发展。

8. 一再推迟发布移动芯片

英特尔多次表示它将为移动设备厂商生产他们需要的芯片,结果都落空了。这让许多移动设备厂商感到失望。英特尔似乎每一次接近推出这些处理器的时候都会出现延迟。这些延迟减少了厂商对英特尔产品的信任。英特尔目前在移动市场正在遭受缺少信任的痛苦。

9. 英特尔让超极本走得太远

为了解决平板电脑对其业务的影响,英特尔决定进入超极本领域。虽然许多人认为超极本终将成为轻型笔记本电脑的受欢迎的替代产品,但是,超极本确实没有对平板电脑的销售产生任何影响。也许英特尔对于超极本的希望走得太远。

10. 英特尔也许已经太晚了

对 于英特尔来说,困难的问题是它进入移动领域太晚了。英特尔以前曾经有过移动芯片,但是,那些芯片被人们忽略了。英特尔认为,2013年将是它产生重大影 响的一年。但是,考虑到许多厂商已经承诺使用基于ARM设计的芯片并且英特尔不会很快支持LTE技术,英特尔也许会发现它进入移动市场太晚了,不能成为移 动市场中的一个主要力量。