近年来随着我国光纤宽带网络的正式部署,网络覆盖和接入速率明显提高。随着光纤新技术的问世,国家政策的推进,我国光纤传输进入新的发展领域,推动安防传输产业深入发展。从传输角度分析,阻碍高清监控发展的因素有很多,随着光纤新技术的问世,监控传输领域带来新风尚。
从传输角度分析阻碍高清监控发展的因素
高清,经过几年的市场宣传推广,安防从业人员已经是耳熟能详了,人们不再对高清有朦胧感和神秘感,从工程商到终用户,大家已经都认可高清是监控未来发展的趋势。高清IPC的内部方案也在不断调整,从清晰度、夜视效果、功能多样性等几个方面不断进行整合优化,已经出现多种档次的高清IPC,以满足不同项目需求,前段时间,某厂家已经推出极其廉价的高清IPC,其目的也是想加快市场的洗牌,以推进高清市场的快速增长。
尽管从厂家来说,大家都不遗余力宣传造势,但从总的市场数据来看,高清市场的增长速度和份额还远未追上传统模拟的系统。既然大家都认为高清是一个发展趋势,为什么经过这几年的努力还是未能达到快速普及的市场预期呢,个人认为主要有一下两方面原因:
1、思维方式没有转变,军阀割据
现在大部分从事高清业务的人员有着传统模拟监控的背景,还是按照原有的模式来做现有的高清产品,只是埋头关注自己的产品,认为只要不断提高清晰度,成本不断降低,就一定会在市场上有绝对优势。短期来看,这样做会有一定效果,但如果放在整个行业发展的进程来看,可能这只是短视的一种做法,不利于高清行业快速发展。
监控发展到现在,已经越来越离不开网络,将来的趋势也只是基于网络上的一个IT应用,所有的东西统统整合到网络平台上,无法单独孤立出来。从IT发展的趋势来看,开放是行业发展的出路,facebook、腾讯、百度、google、新浪、阿里巴巴等等,这些互联网业内大佬都已纷纷将自己的平台向所有人开放,不再守着自己的资源搞闭关锁国,资源共享带来的是将各自的优势进行整合,摆脱了传统的单打独斗的局面,可以快速将蛋糕做大,对于提高市场份额起到了四两拨千斤的效果。
反观安防行业,大家都在各自为战,除了自己,眼睛看到的都是对手和敌人,在模拟系统当中都能想法设法儿将485的协议包装成众多的标准,到了数字监控,这种互不兼容的趋势愈演愈烈,一个高清项目,从前端到后端只能选用同一品牌的产品,否则,就无法正常使用,即使现在都加入ONVIF标准,但会员内的互联互通还很难让人满意,这样就加剧了市场竞争的激烈程度,因为大家都清楚,谁先占得先机,谁就会占领这块地盘,典型的古惑仔翻版。
要想打破这些壁垒,就需要厂商们有一个开放的心态,不再搞封锁,真正地开放自己的资源,终形成一个统一的标准,这样会大大降低行业发展阻碍,同时,又能让厂商们关注各自擅长的领域,不断进行创新开发,终让行业走向良性循环。
2、原有的模拟监控已占有大量的资源
安防行业已经发展了十几年,尤其监控系统,从初的磁带录像机发展到现在的百万高清,见证了电子技术以及相关信息技术的飞跃发展。从现有建成的系统来看,绝大多数的系统都是模拟的,以往在系统升级换代时,只能选择模拟的摄像机,比如,420线升级到540线、600线、700线等,即使的700线摄像机,其的像素也只有57万像素,其图像的清晰度也无法和百万级别的摄像机相媲美。但如果要在原有系统的基础上升级改造成百万高清系统,其成本往往要比新建一套系统要高,况且有些项目已无法进行二次布线施工,这些因素大大抑制了这部分市场的开发。
随着经济结构的调整,原来那种粗犷式的靠投资型来带动GDP的发展模式已逐渐被摒弃,这样与之相关的弱电项目就会大大减少,一栋大楼做完监控系统,几年之内不会再有需求。众多工程商和系统集成商已经感觉到了一丝丝寒意,新建项目数量在减少,竞争者越来越多,利润越来越薄。但是,对于从业多年的工程商和系统集成商,已经积累了众多的监控项目,用户也有改造高清的需求,只是苦于没有一种快速升级改造的方案,既能降低成本,又不影响现有的正常业务,真正地做到模拟向百万高清的平滑过渡。如何将这部分潜在需求转变成实际的项目,是众多工程商和系统集成商梦寐以求的事情。
目前的高清产品就传输方式来分有IPC、HD-SDI,还有近期刚刚出现的HD-MDI,无论怎样争吵,其目的还是想怎样解决传输的问题,但高清IP化的趋势不会改变。我们不能再回头发展闭路的系统,视频监控重要的是记录图像是否清楚,应用起来是否方面,而无延时的优势只能在某些特殊场合才能用到。无论从国家的经济政策,还是IT行业的发展,开放已是大势所趋,我们只能顺应时代发展的潮流,才能在整个行业发展中不被淘汰掉。
光纤新技术问世
据相关媒体报道,英国南安普顿大学的研究人员制作出一种新型光导纤维,其能够以99.7%的光速传输数据。研究人员利用这种新型光导纤维实现了73.7Tbps的数据传输速度大约相当于10TBps,较当今先进的49Gb光导纤维的速度快了1000倍,且延迟率也大幅降低。
据悉,真空中的光速为299792458米/秒,但在其他介质中的传播速度通常会慢很多。在用石英玻璃制成的常规光导纤维中,光速会放慢31%。事实上,光在空气中的传输速度反而快于玻璃,也正因如此,南安普顿大学的研究人员才使用了一种几乎完全填充空气的中空光导纤维进行传输。
研究人员通过彻底改进中空设计克服了这一问题,使用了一种光子带隙边缘。这种新设计可以实现低损耗(3.5dB/km)、宽带宽(160nm)以及远好于常规光导纤维的延迟率,从而使得光线和数据的传输速度提升了31%。
光纤传输突破距离限制,带来监控传输新商机
分析传输接口线缆迈向光纤的原因,延伸现有铜缆传输距离为的诱因,不过,光纤不可过于弯折与成本太高的先天限制,使导入光缆的传输接口,应用范围较小。简言之,不可弯曲与供电是光缆两大挑战。
高清多媒体接口(HDMI)光缆量产后,英特尔(Intel)接棒于美国传播媒体展(NAB)发布Thunderbolt有源光缆(AOC),实现Thunderbolt光缆的计划,威锋电子与光纤业者也预计于今年台北国际计算机展(Computex)展出采用光缆的第三代通用序列总线(USB3.0)。
由于目前各式传输接口的传输速率皆已达Gbit/s以上,线缆传输距离受到信号衰减的问题较以往更为严重,皆少于10米,因此采用光纤将可有效解决传输距离的问题。
英特尔亚太区技术营销服务事业群产品营销经理黄中成表示,现阶段已有厂商计划利用Thunderbolt打造无缝的数字家庭剧院影像传输,但采用铜缆的Thunderbolt传输距离仅2米,将成为实际操作上的瓶颈。
事实上,不仅Thunderbolt想借助更长的线缆开拓新应用市场,USB3.0、HDMI等传输界面亦有相同的打算。除了环隆、源杰科技、日立(Hitachi)、安华高(Avago)与Opticis等企业已推出HDMI光缆外,USB3.0光缆在威锋电子、源杰科技、Opticis等厂商努力下也即将问世。
美国厂商SiliconImage市场营销总监郭大玮指出,超高传输速率所衍生的信号衰减、电磁干扰(EMI),导致铜缆已无法再增加其线缆的传输距离,如HDMI铜缆7米已达极限,但有些应用,如家庭剧院、大型观赏厅等,幅员较广,因此HDMI发展业者早已导入光缆,将传输距离从拓展至10-15米,甚至有厂商推出150米的HDMI光缆。
至于DisplayPort,则未有光缆的推出计划。意法半导体(STMicroelectronics)大中华暨南亚区消费产品事业部产品营销经理朱振盟表示,现有DisplayPort1.2版的传输距离与速率,已可满足目前99.9%的影像传输市场的需求,因此视频电子标准协会(VESA)对于DisplayPort采用光缆的规格尚未明朗。
安防行业迎发展机遇
据媒体报道,住房城乡建设部、工业和信息化部日前联合下发通知,要求贯彻落实光纤到户的国家标准。该通知要求全面实施新建住宅建筑光纤到户。根据光纤到户国家标准的要求,自2013年4月1日起,在公用电信网已实现光纤传输的县级及以上城区,新建住宅区和住宅建筑的通信设施应采用光纤到户方式的建设,同时鼓励和支持有条件的乡镇、农村地区新建住宅区和住宅建筑实现光纤到户。
通知还要求,加快推动既有住宅建筑光纤到户的改造工作。各地住房城乡建设、通信行业主管部门要加大对既有住宅区和住宅建筑通信配套设施资源共享的监管力度,切实解决光纤到户改造入场难的问题。分析人士认为,工信部新规将加速推进光纤入户的进程,特别是新规以国家标准的形式出台,具有强制性,将有助于我国“十二五”期间光纤宽带发展目标的逐步落实。
据悉,2012年5月中旬,工信部发布的《宽带网络基础设施“十二五”规划》中提出,“十二五”期间将重点发展光纤宽带网络推进工程,在东中部主要城市和西部省会城市推进“城市光网”工程,新建住宅小区全面实施光纤入户,重点企事业单位基本实现光纤到楼,到“十二五”期末,全国光纤入户用户超过4000万户。2012年5月23日,国务院常务会议对光纤宽带推进工程作出进一步指示,要求加快普及光纤入户。目前,三大电信运营商都在加速推进光纤入户进程,已在北京、上海、广州等超过20个城市推出光纤入户接入业务。
目前,国内也有了系列光纤监控技术。2000年左右就有复旦大学等科研院校开始在光纤动态监控技术的研发,2005年开始有光纤类的探测报警产品投入试用。基于光纤动态传感技术并陆续有光纤入侵振动探测、光纤语音监听、光纤线路安全监控和光纤管道安全监控等系列产品面市,具有突出的特点。
该类系统需要综合光电、材料、物理、电子、通信、计算机等多个学科,一般需要拥有深厚技术背景的科研院校主持研发。目前由我国完全自主研发,技术路线属于国际独创的该项技术已经填补了国内空白,并全面赶超了国外类似技术。多项技术成果在理论上和技术上都达到了国际水平。国家各部委、一些省市的科技部门、包括某些行业主管机构都已经开始力主该项技术的进一步深化与应用。奥运会与世博会期间均有该技术产品成功投入使用。该类监控技术具备的突出特点包括:
1、具有隐蔽性,易于布设。光纤自身是线形的柔性介质,可以隐蔽地,且对建筑非破坏性地布设于多种环境与区域,布设方式灵活自由,可以全面补充文博安防系统的周界报警、通道报警与空间报警三道复核防线。其隐蔽性也大大降低了入侵人员对安防设备的警惕性。
2、具有突出的防破坏性。正是由于光纤采用了隐蔽布设的方式,同时技术原理也具有保密性,不像摄像头和红外拦阻线等传统技术为人熟知,易识别、回避和破坏;同时,光纤探头无电磁辐射,更抗电磁干扰,基于电磁和金属效应进行探测的普通检测装置难以发现光纤探头,因此,光纤监控技术被规避和损毁的可能性极低,防破坏性极强。
3、光纤具有无中继传输距离长的优点,对能源依赖小,整个监控区域布设的传感网络均无需要电力供应,因此大大降低了电子设备可能会对木质或其它材料结构建筑构成安全隐患的风险。而且现场不需电力供给的系统也不必担心拉闸断电对造成的安防系统瘫痪。
4、不同于一般的线形或实物阻挡型探测系统易被避过的缺隙,光纤传感网络通过三维立体的协同感知功能,就像一张庞大的神经网络,从地上、地下以及空间进行语音拾取,能够准确的感知整个布设区域的异动以及声响,全方位的进行环境异动的入侵探测,并通过智能行为分析与模式识别,准确地进行分析判断,将可能产生误报的环境影响排除,保证系统作出高准确度的告知和报警。
5、光纤本身是非金属的无源器件,不怕雷击电闪,在自然环境中,不会腐蚀,不怕雨雪,甚至可用于潮湿与水域环境。同时光纤传感器没有能量耗散,不会成为热源,适用于易燃易爆场所,满足高级别的防火要求。非常适合文博这类安全防范级别高、存在特殊安全要求的重要场所。
6、光纤语音监听不受各种电磁干扰,不会产生电子窃听设备常有的电流以及电信号杂音,能够高保真无时延的同步还原监听现场的响动。
7、光纤监控技术与现有的视频、红外等各套系统互不冲突,可实现兼容并用,真正的实现触到、听到、看到。