处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ABI预测全球平板市场,安卓即将超越iPad

ABI预测全球平板市场,安卓即将超越iPad
来源:技术在线 时间:2013-06-05
ABI Research于美国当地时间2013年5月30日公布的一份调查分析结果显示,苹果的“ iPad ”在世界平板电脑市场上仍占有很高份额,但价格便宜的安卓平板电脑正在快速增长,出货量不久就会过iPad。

ABI的调查结果显示,2013年季度(1~3月) 全球平板 电脑市场上,iPad的出货量占到50%。而在中国等市场,7英寸级的安卓平板电脑非常受欢迎。ABI高级业务主管Jeff Orr指出:“虽然暂时还没有一家企业能够挑战苹果的垄断地位,但安卓平板电脑的销量超过iOS平板电脑是不可避免的”。

ABI的调查显示,在中国,苹果品牌备受欢迎,买得起高价机的人也越来越多。但避免与9.7英寸的iPad针锋相对的各厂商陆续推出了7英寸级产品,平板电脑的价格开始降低。因此,用户关注的焦点开始转向商品价值和实惠程度等方向。

据ABI推测,由于苹果7.9英寸的“iPad mini”非常畅销,不久之后其销量就会超过9.7英寸的iPad。该公司指出,一季度整个iPad系列中iPad mini的销量占到49%,销售额占到39%,预计第二季度以后其比例还会进一步提高。

另外,另一家调查公司IDC近公布的调查报告显示,在全球平板电脑市场,8英寸以下产品出货量所占比例在2011年只有27%,预计到2013年将达到55%,2017年将达到57%。(特约撰稿人:小久保 重信,NEWSFRONT)