处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PMC推出为光互连论坛提供全面架构支持的OTN处理器

PMC推出为光互连论坛提供全面架构支持的OTN处理器
来源:华强电子网 时间:2012-02-13

 致力于存储网络、光纤网络以及移动网络半导体解决方案创新的PMC-Sierra公司日前宣布其HyPHY 系列 OTN 处理器,可为光互连论坛(OIF)全新《基于分组架构的 OTN协议的执行协定 (IA) 》提供全面架构支持。OIF旨在协助业界发展基于芯片及光纤设备层面、针对互操作 OTN 交换技术的产业链,以满足运营商在其网络中大规模部署 OTN 交换技术的需求。 

泰乐公司(Tallabs)光传输产品总经理MarkPashan表示:“世界各地的运营商均在逐渐采用OTN 交换技术,为其融合的光传输基础架构提供高灵活子波长交换。集OTN与分组交换于同一平台的能力,可为运营商在网络设计和成本优化方面提供的灵活性。 ”

该OIFIA为基于单元或分组的交换架构技术定义了统一的OTN流交换方法(包括标准化 ODU0 与 ODUflex 流)。这有助于在分组光传输平台(P-OTP)上采用统一架构,以显着简化设计,降低功耗,节省机架空间。据业界估计, P-OTP 设备市场至2015 年的增长可达20%或以上。P-OTP能够在统一平台上同时支持 OTN 交换及分组交换功能,使其在新一代光传输网络中迅速普及。这在光网络从单一的TDM(SONET/SDH)持续演进至融合分组和OTN架构中是显着优势。OIF 协议于 2011 年 11 月通过了终投票,预计于 2012 年 1 月正式公开发布。

PMC公司通信产品事业部市场营销及应用副总裁BabakSamimi 指出:“PMC 在为城域传输光网络设备提供架构级解决方案方面,拥有丰富的经验。我们非常高兴能够与客户及其他公司共同为该项重要的光互连论坛计划作出贡献。随着业内合作和PMC的 HyPHY 多业务 OTN 处理器解决方案投入量产,运营商今天就可以在其城域网中部署 OTN 交换技术。”

PMCHyPHY20G与 HyPHY 10G OTN 处理器可通过恒定比特率接口 (CBRI) 及 OTN 相位信令算法(OPSA),实现完全符合 OIF IA 的部署。CBRI 符合 Interlaken 协议,不但可将 HyPHY 连接至集中式分组/单元交换架构,更可支持混合分组/OTN 交换线卡设计(见图 1)。OPSA为基于分组/单元架构的 OTN 提供必要的分段、重组以及频率/相位编解码功能。HyPHY 20G 可通过 16-SFP、2-XFP/SFP+ 以及 2-SFI-4.1 接口处理高达 40Gb/s 的多业务线路侧流量。除 P-OTP OTN 交换线卡应用外,HyPHY 还可用于单芯片、低功耗多业务 OTN 复用转发器(Muxponder )及收发器(Transponder)线卡。