处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

内蒙古试点采用物联网技术监管电梯安全

内蒙古试点采用物联网技术监管电梯安全
来源:互联网 时间:2013-06-03

    众所周知,飞机、高铁等交通运输工具上,都装有“黑匣子”,实时记录运行中的各项数据,保障运行安全。位于包头市质监局办公楼内的电梯也安装了“黑匣子”。结合先进的物联网技术,“黑匣子”能对电梯进行24小时实时安防监管,保障电梯运行安全。这是内蒙古在试点通过物联网技术监管电梯。

    电梯“黑匣子”安装在电梯顶部。当电梯发生故障时,“黑匣子”收集到的数据会通过与其相连的物联网系统,传输到监管电脑终端上。凡是投入运行的电梯,包括运行状态、运行的层站都可实时监管。

    目前,内蒙古电梯保有量已接近3.17万台,每年新梯的销售增长量保持在20%左右,可以推测,未来内蒙古电梯市场比较庞大。目前国家还没有电梯“保质期”方面的强制性规定。业界一般认为,电梯使用15年后,将进入“中老年期”,安全故障发生率就会增加,电梯安全管理难度也随之提高。

    自治区质监局特种设备安全监察局副局长张东宏介绍,电梯数量快速增加,但有资质的电梯检验人员的数量由于受事业单位编制所限,没有得到相应的增加,这就造成了设备数量庞大与检验人员数量不足之间的矛盾。这种矛盾基本上在全国各地的检验机构中都存在,而且电梯检验工作是一项技术性较强的工作,从事这项工作的人员需要培训和实践一段时间才能上岗,使得检验工作量大与人员匮乏之间的矛盾更加突出。

    “要解决这对矛盾,采用物联网技术对电梯进行安全监管将是好的选择,也是未来电梯安全监管发展的趋势。”张东宏表示。

    据了解,以往电梯发生故障时,被困人员往往会通过电话向维保单位求救,但维保单位可能离事故现场较远,救援人员无法时间赶到,被困人员采取自救行为时,往往因为操作不当,导致惨剧发生。

    采用物联网技术后,一旦电梯存在停机、卡门、溜梯等情况,“黑匣子”进行数据传输,将按照分级响应发出预警,通过语音安抚或语音通话消除乘客的紧张心理。与此同时,电梯使用单位的安全管理人员、维保单位工作人员的手机上都会收到警示信息,及时实施维修、救援,质监部门监察人员也随时可以通过该系统监督电梯使用单位、维保单位的责任落实情况。

    “作为电梯安全的监察部门,真正的监管就是对安全的监管,把物联网技术应用到电梯中,目的就是提高电梯安全运行的效率,有效避免电梯安全事故的发生。”张东宏表示,物联网是电梯安全的一次技术革命,包头市试点后,将在全区人员密集的公共场所和住宅区推广.