处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

业界首款应用于入门级市场的5G WiFi组合芯片方案

业界首款应用于入门级市场的5G WiFi组合芯片方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-30

【导读】博通的新款5G WiFi解决方案,提供高性能802.11ac 技术,高度集成的单芯片设计帮助OEM降低总物料成本。低成本、高集成度的设计为经济型台式电脑、平板电脑和智能手机提供基于802.11ac标准、前所未有的覆盖范围和性能表现。

全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司宣布,推出其首款应用于入门级消费电子设备的5G WiFi组合芯片,应用范围包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑以及智能手机。博通的新款5G WiFi解决方案将在2013台北国际电脑展上展出。

随着越来越多企业与零售路由器迅速转向采用IEEE 802.11ac技术标准,相应的基础设施已经到位,该技术可广泛应用于台式电脑、平板电脑和智能手机,这将为5G WiFi集成到大众市场平台提供重要的新机遇。作为首家推出可用于所有产品类别的802.11ac技术的公司,博通充分利用了这些机遇,为OEM提供价格实惠的5G WiFi单芯片设计,拥有无与伦比的性能、覆盖范围和功耗优势。

ABI Research公司实践总监Peter Cooney表示:“从2013年到2014年底,802.11ac芯片已开始大量出货,预计11ac将占Wi-Fi IC总销售额的50%以上。随着高端智能手机、笔记本电脑以及平板电脑引导这一技术趋势,将有更多设备迅速采用这一技术。”


图 博通推业界首款应用于入门级市场的5G WiFi组合芯片方案

博通公司无线连接组合芯片部产品市场副总裁Rahul Patel说道:“博通是生产基于802.11ac标准产品的领导企业,我们今天进一步巩固了这一地位。在设计新的5G WiFi 芯片以帮助 OEM抓住入门级移动设备的巨大潜在机遇这一方面,博通了同行一大步。这款1x1 设计虽然降低了成本,却依然保持高速、低功耗且卓越的性能表现,帮助入门级用户自如地下载、观看高清视频,大大扩展了家中、办公室或热点区域的 Wi-Fi覆盖范围。”

博通的5G WiFi技术现已用于近推出的三星 Galaxy S4智能手机和HTC One智能手机。此外,公司的5G WiFi技术还集成到了LG数字电视和华硕ROG G75VW游戏笔记本电脑上, Belkin、Buffalo、Cisco、D-Link、Edimax、NETGEAR、Samsung以及Tenda的路由器也采用了博通的此项技术。现在,随着其单芯片5G WiFi产品应用于大众市场设备,博通进一步巩固了其地位。


下一页:主要特点及其他产品特性