处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IDC预测:2013年PC出货量下跌7.8%[图表]

IDC预测:2013年PC出货量下跌7.8%[图表]
来源:互联网 时间:2013-05-29

今年3月,调查公司IDC宣布,今年全球PC的出货量将会下跌1.3%,而引起这一现象的其中一个重要原因则是市场无法迎来足够的Windows 8触屏设备。近日,这家公司又重新对PC出货量进行了预测--结果比上一次还糟糕,出货量下跌率升至7.8%。

IDC在新闻发布会上指出,今年全球PC出货总量将是3.219亿,同比2012年下降了7.8%(2012年出货量为3.49亿)。IDC表示,引起这样大幅下降的原因有很多,比如说各家企业推迟了购买PC的日程,转而采用更加便携的平板电脑和智能手机。

而说到平板电脑,IDC还专门为此也做了一项预测。据IDC推算,平板在2013年的出货量将达到2.293亿,比2012年约上升了58.7%--2012年平板出货量为1.445。

IDC称,到了2015年,全球平板的出货量将会超过PC出货量。

IDC移动部门的项目经理Ryan Reith认为,“IDC仍认为PC将会在未来的计算机时代扮演着重要的角色,特别是对于商业用户来说。但是对于大部分的消费者,操作简单及为核心用途提供了优秀解决方案的平板则会优于PC。”