处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔Haswell处理器或刺激固态硬盘市场增长

英特尔Haswell处理器或刺激固态硬盘市场增长
来源: 时间:2013-05-29

  英特尔Haswell处理器可能刺激固态硬盘市场增长,通过推动超级本销售,Haswell可能助SSD一臂之力.

  据IHS公司的存储市场简报,英特尔推出的新型Haswell处理器可能帮助促进成长缓慢的超薄PC销售,从而极大地刺激固态硬盘(SSD)存储市场增长。

  虽然SSD在超薄PC领域的前景在稳步改善,尤其是在英特尔支持的超级本领域,但Haswell可以通过刺激超级本销售而推动SSD市场更进一步。Haswell处理器功耗较低,具有一些新特点,包括其电池续航时间可以媲美平板电脑,而且具有更快的图形性能。

  今年移动PC的SSD出货量预计为6050万个,比去年的2500万个大增142%,预计两位数的增长态势至少保持到2017年,如图5所示。到2017年,移动PC领域的SSD出货量将达到1.942亿个左右,五年里几乎增长七倍。

  图5:全球移动PC固态硬盘出货量预测 (单位是百万个)

  英特尔Haswell具备下一代能力,可能是超薄PC市场的重要催化剂,对于生产缓存SSD的厂商来说具有特别巨大的影响。缓存SSD与硬盘共同使用,可以帮助厂商降低超薄PC的成本,同时速度非常接近上一代比较昂贵的纯SSD。较低的超薄PC和超级本零售成本,加之Haswell的先进功能,可能吸引更多的消费者考虑购买,使这些PC可以抗衡目前非常流行的智能手机和平板电脑等产品。

  目前急需Haswell来刺激移动PC销售。超薄PC自从去年推出以来,并不有像预期那样快速增长,甚至隆重推出的Windows 8操作系统也没有激起消费者的太大热情。除了销售不振,移动PC也面临智能手机和平板电脑的夹击,以及可穿戴电子产品等未来硬件的威胁。消费者感觉这些未来硬件反应更快,而且其外形尺寸大幅缩小,因此更加方便携带。

  Haswell的出现,以及固态硬盘或缓存SSD带来的性能提升,超薄本正在给其对手构成挑战。成本是一个主要因素,PC品牌厂商与零售商都在设法寻找一个对消费者有吸引力的价格点。以前上千美元的纯SSD销路不好。未来可能帮助降低超薄PC整体成本的方法可能是SSD与HDD控制器组合,以及降低屏幕、处理器、电池和操作系统等非存储部件的成本。

  超级本与超薄PC要想在2013年和未来取得成功,必须提供消费者想要的东西:可与平板电脑媲美的响应能力、电池续航时间和直觉型界面。Haswell将不会决定SSD市场的生死,但很可能成为终刺激移动PC短期增长并带动超薄PC市场走出低迷状态的王牌,反过来进一步提振SSD市场。