处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星SideSync技术:让鼠标操纵笔记本和手机

三星SideSync技术:让鼠标操纵笔记本和手机
来源:搜狐IT 时间:2013-05-28

北京时间5月28日消息,三星周日在中国台湾发布了一款全新高端Windows 8笔记本。让人意外的是,该设备并不支持触控操作,但却可以同时用鼠标操控三星智能手机和该款笔记本,横跨了微软Windows和Google Android两大系统平台。

三星27日在台湾推出了一款新的高端笔记本SamsungATIV Book 9,并表示后期旗下搭载Windows操作系统的笔记本,都将称为ATIV系列。

台湾三星信息产品事业部总监周信宏表示,ATIV Book 9笔记本特殊的地方在于,其预装了三星的SideSync技术,可以让笔记本与智能手机完整地结合。

周信宏指出,当用户将手机与笔记本通过数据线连接后,鼠标就能同时操控笔记本和手机两个屏幕,鼠标的光标可以跑到手机上操作,就像大屏幕中产生一个小屏幕一样。

业界人士指出,三星SideSync技术利用了鼠标可以快速、精确点击编辑的特性,让使用者可以在笔记本上选择内容复制、再粘贴至手机上,键盘输入的文字也可以显示在手机上,对于一些人来说,这将使其打开简讯的速度更快。

同时,SideSync技术也能建构一个100%同步的虚拟手机屏幕在笔记本屏幕中;如果是玩游戏,甚至可以把手机屏幕拖曳至,用手机来触控,让手机变成计算机屏幕的游戏控制器。此外,用户还可以用类似小画家的画笔在手机屏幕上画图加批注,再通过手机输出。

周信宏说,三星观察消费者使用习惯,在使用计算机时,很少人会一直用手指去触碰屏幕,大多数人只要体验一下的时候去碰一下;所以触控屏幕主要还是用于“内容消费”,而键盘和鼠标仍是“内容创造”快速输入的主流。键盘打字、鼠标精确的点击,很难用两根、三根手指触控取代。

周信宏还表示,这款笔记本结合了全球使用人数多的两大系统平台,也让三星的手机、笔记本产品不再单打独斗。

目前,这款预装SideSync技术的Samsung ATIVBook 9(NP900X4C-K01TW)建议零售价为5.79万元新台币(约1.17万元人民币)。此外,SideSync技术只能与搭载Jelly Bean以上Android操作系统的三星Galaxy系列智能手机进行连接,绑定特殊款手机和特殊款笔记本。