处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TCL采用博通公司的3G安卓平台 布局HSPA+智能手机

TCL采用博通公司的3G安卓平台 布局HSPA+智能手机
来源:我爱方案网 时间:2013-05-28

【近日】TCL宣布为其J310智能手机选用博通的集成安卓4.2平台,新款J310智能手机配备1.2GHz的双核应用处理器、HSPA+调制解调器,以及3G/2G双卡双待功能,采用了博通的整套无线连接技术。博通的VideoCore 多媒体技术可提供高品质的手机游戏、先进的3D用户界面,以及高清照相及录像功能。


全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,中国智能手机制造商TCL通讯科技将为其新款基于安卓系统的J310智能手机配备博通的3G HSPA+平台BCM28145。该手机面向入门级市场。该解决方案采用双核Cortex A9处理器,提供更快的处理速度、极优的性能表现,契合用户希望充分利用中国联通不断扩大的3G网络的要求。如需了解更多新闻,请访问博通公司的新闻发布室。

消费者购买部智能手机并将其视为便携式个人电脑这一新兴市场需求的出现,促进了入门级智能手机的发展。据ABI Research,到2018年,售价在250美元左右(享受运营商补贴前)的智能手机将占全球智能手机销售总额的46%,而2012年这一比例则为28%1。博通的蜂窝基带处理器作为一个完整平台,集成了其连接解决方案,先进的多媒体、电源管理以及多频带-多模式RF技术。包括TCL在内的多家知名手机品牌已与博通合作,以低成本快速开发具有业界功能的新手机,这些功能包括HSPA +和2G/3G双卡双待——新兴市场亟需的基本功能。

TCL通讯科技首席执行官郭爱平表示:“作为一家致力于提供消费者尖端技术的公司,TCL很高兴能与博通公司合作,开发具有高性价比的智能手机。我们新推出的J310智能手机拥有卓越的性能,将提供客户的安卓体验。”

博通公司移动平台解决方案高级副总裁兼总经理Nambi Seshadri说道:“博通的3G平台不仅可以让用户更快地浏览互联网内容和使用多媒体,而且费用也很合理。随着越来越多的用户使用智能手机,我们将继续投资于先进的移动技术,帮助ODM与OEM合作伙伴开发市场所需的低成本、高性能手机。”

TCL J310手机采用了博通BCM28145芯片,该芯片经优化处理可支持的安卓4.2果冻豆(Jelly Bean)操作系统,拥有双矢量处理单元(VPU)多媒体引擎,双核1.2GHz CortexA9处理器,获全球认可的21.1/5.8Mbps HSPA+调制解调器,以及3G/2G双卡双待功能。

无论是价格实惠的入门级手机,还是性能卓越的超级手机,博通的3G与4G LTE智能手机解决方案系列能为各种层次的智能手机提供所需功能。

产品可用性:

TCL J310现已在中国上市。