处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

引进浮点技术 飞思卡尔QorIQ Qonverge B4家族又添新成员

引进浮点技术 飞思卡尔QorIQ Qonverge B4家族又添新成员
来源:中国电子网 时间:2013-05-27

飞思卡尔半导体公司在其突破性的QorIQ Qonverge B4产品系列中添加了先进的浮点技术,推出了面向工业控制和通用市场的新的解决方案。飞思卡尔的B4420和备受赞誉的B4860片上系统(SoC)解决方案采用SC3900 StarCore技术,是首批引入浮点运算的B4家族成员。

飞思卡尔先进的浮点技术旨在超越计算密集型应用(如雷达、医疗和媒体影像、Cloud-RAN网络架构中的MAC调度程序处理、视频分析、安全、工业自动化及测试测量系统)对高精度数值计算的严格要求。

为支持上述应用,业界性能水平的定点DSP内核*—飞思卡尔SC3900处理单元—引入了浮点运算。浮点运算功能与QorIQ Qonverge片上系统集成的多项先进技术实现互补,其中包括高性能处理、安全和网络处理加速引擎。

“飞思卡尔的突破性QorIQ Qonverge产品组合在通信网络设备领域获得了良好的市场评价并得到了广泛采用,” 飞思卡尔数字网络事业部产品管理副总裁Tareq Bustami表示,“通过引入先进的浮点运算支持计算密集型任务,我们可以获得更广泛的客户基础,借助QorIQ Qonverge技术强大的功能、性能表现和成本优势,激发产品创新。”

凭借先进的28-nm处理技术,B4860总体可编程处理性能可高达14.4 GHz,集成四个e6500双线程Power Architecture处理器内核,实现61000处理器CoreMark。六个定点及浮点SC3900FP DSP内核可达到每秒2304亿次加乘运算( GMACS)的定点性能和每秒1152亿次浮点运算(GFLOPS)性能。配合嵌入e6500内核的四个AltiVec SIMD引擎,总计可达到每秒1728亿次浮点运算的IEEE® 754 浮点性能。功能强大的可编程内核与内置IP数据包处理和安全加速引擎的结合,提供了出色的灵活性和卓越的处理性能,并促进了需要高效节能系统具备大规模处理性能的应用开发。

飞思卡尔B4860和B4420 片上系统的量产版在引入浮点支持的同时,保留了与现有SC3900内核的二进制代码兼容。这样,已经针对这些片上系统开发软件的客户可享有开发延续性。

与许多其他的异构多核架构不同,B4家族提供完备的缓存一致系统,使本地缓存存储的共享资源保持数据一致性,这种数据一致性不仅体现在内核集群中的L1和共享L2缓存之间,还体现在不同类型的内核集群和外部接口之间,无需软件干预。这一性能的提升简化了多核编程,大大加快了产品上市时间。

系统引入高速低延迟的业界标准接口,支持功能强大的片上系统计算资源。B4860片上系统集成了面向多用途片上系统的高速标准接口系列,其中包括两个10 Gbps XFI/XAUI以太网控制器、四个2.5 Gbps/1 Gbps SGMII以太网控制器、两个支持5G下8通道的Serial RapidIO® v2.1控制器、和一个支持5G下4通道的PCI Express® Gen2控制器。另外还包括两个DDR3/3L控制器、1.867GHz下64/72位检错纠错、NAND/NOR闪存控制器、I2C、SPI、SDHC、USB和UART接口。

开发工具和支持

飞思卡尔针对B4860的开发生态合作体系包括基于Eclipse技术的CodeWarrior集成开发环境(IDE),提供完备的多核开发平台。可选工具包括B4860QDS和B4420QDS开发板、面向Power Architecture和StarCore内核的 C优化编译器、源代码级多核调试器、设备和内核软件仿真器、优化的设备驱动、Linux® SDK以及用于配置和程序/数据跟踪的软件分析工具。此外,飞思卡尔及其合作伙伴网络还提供配备BSP和SDK的MPU及DSP高效操作系统,其中包含优化的设备驱动。

供货

B4860和B4420片上系统以及支持飞思卡尔浮点技术的评估板预计于2013年第三季度上市。