处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Smarter Networks弥补传统ASIC/ASSP市场空白

Smarter Networks弥补传统ASIC/ASSP市场空白
来源:中国电子网 时间:2013-05-27

虽然运营商和服务提供商们正在投入巨额的资金建设100G或400G OTN、软件定义无线电网络(SDN)、LTE和LTE Advanced等,但是一个不为人注意的是,他们将来用于维护和运营这些网络的费用会远远高过投资费用几倍。这就要求新一代的网络必须充分智能化,并且功耗指标被提到一个重要的位置。此外,这些新兴应用领域的标准也在不断发展变化,比如仅OTN标准就有超过1,500项修改,故芯片级的可重编程功能和可适应性对于新一代智能网络也至关重要。

“我们分析认为,新一代Smarter Networks具有三大关键特征。”Xilinx公司亚太区销售与市场副总裁杨飞说道。“,它必须能够根据流量、需求、QoS和自身健康状况而进行自我调整。也就是网络具有内容和环境感知能力。”他解释。

“第二,通信服务供应商和运营商能够以低的单位比特成本使服务交付具有的一致性和可预测性。这一点可以解释为网络需要采用带宽模式、成本较低、结构紧凑、节能环保,可程度地减少数据中心的占用空间和散热量、以及减小安装在天线杆上的无线电射频部分的尺寸。”他分析道。

“第三,针对多项运行参数(如需求、性能、健康状况、可用性和功耗),可自主管理,也可通过远程管理。这一点解释为网络元件需要非常智能,具备可扩展,自适应性且可重用的特点。”他补充。

图1:宏观资本支出

Smarter Networks能够在整个网络域范围内整合智能和分析功能,从而解决这类问题。解决这些问题后,网络就能够进行自我配置,在高效运行的同时还可限度地提升利用率并减少成本和功耗。

虽然预测性分析能够优化包括蜂窝点和数据中心在内的全系列有线和无线网络,但是这项工作的难度正在日益加大,因为运营商的网络必须通过相同的通道同时处理高清视频、多通道音频、语音和简单传感器流量。设备厂商需要帮助运营商采用一个更智能的解决方案。“而传统的ASIC/ASSP解决方案此时已遇到了重大的阻碍。”杨飞称。

面对以上新兴的智能网络要求,杨飞认为,传统的ASIC/ASSP解决方案正面临巨大挑战。

首先,由于设备厂商越来越集中,已不能支持太多数量的ASIC/ASSP供应商;

其次,由于现在的设备升级更新更快,ASIC/ASSP芯片的生命周期变短,这样如果单片的出货量达不到一定的数量,很难满足新一代28nm工艺带来的巨额流片成本;

第三,现在剩下的几家大型设备厂商都希望采用自己独有的私密方案,而不希望其定制的ASIC再被第三方采用,但是,由于合作的需要,系统设备厂商需要提前将产品的路标与ASSP/ASIC厂商沟通,这样会让他们不放心,也就是说商业私密性可能得不到保证;

第四,虽然网络越来越复杂,但是激烈的竞争又要求他们的设计周期越来越短。