处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

小议存储:DVR智能化实现与技术趋势

小议存储:DVR智能化实现与技术趋势
来源:安防监控网 时间:2013-05-27

    安防监控行业经过多年的发展与技术的洗礼,嵌入式DVR的高稳定性、可操作性、以及组网便利性等众多优点,无论是在早期的模拟监控,还是如今的数字联网监控上,一直是安防监控领域不可或缺的一员。

    DVR智能化实现

    智能技术使视频监控系统的“眼睛”功能具备了一定的“大脑”思考判断能力,使原本需要值班人员介入的识别、处理交由电脑完成,从而大大减轻值班人员的工作量,提高了安防监控质量。通过对摄像机视频图像进行自动智能分析实现目标自动锁定跟踪、自动预警、自动告警、自动录像等功能。

    在嵌入式DVR未来的发展方向中,智能化将会占有非常重要的地位,技术的发展重点已经转向视频处理和视频分析。在专业化的大型网络监控系统中,如平安城市,监控点数量巨大,动辄上千,这就为海量信息的处理、存储、网络带宽等带来空前的压力。

    目前的嵌入式DVR已具有简单的运动检测、报警功能,但并不具备目标识别、行为理解、事件识别等能力,而真正要起到安全防范作用则需要人去实时观察、分析图像,从而得到场景的安全性评价,因此目前的嵌入式DVR属于非智能的视频监控系统范畴。

    为了提高监控系统的智能性,将人从枯燥的现场监视中解放出来,许多学者将光电数字图像处理及分析、模式识别、计算机视觉、人工智能等技术与视频监控相结合,提出智能视觉监控研究方向,在运动目标的检测、跟踪、分类、识别、目标行为理解及事件识别等领域开展了深入的研究。

    拥有入侵检测、越线检测、遗留物检测、人员流量统计、车流量统计、目标跟踪等特性的智能技术可以有效缓解系统压力,原本由监控人员处理的信息可以交由机器完成,从而减轻人力的工作量及降低了人为失误。通过机器的视频分析,实现自动跟踪、自动报警、自动录像,提高监控质量,智能技术一方面解决了存储问题,另一方面也为历史信息检索提供了强有力的支持。下面看下如何实现DVR的智能化!

    1、运用嵌入式DVR中DSP剩余运算能力进行单路视频或多路视频的智能检测,把自主算法应用到嵌入式平台中,通过DSP的高效运算能力实现产品向智能化转变。

    2、一些专业智能算法公司已经提供出智能分析模块,以至可以快速升级嵌入式DVR,只需要提供标准的ITU-RBT.656数字信号,通过模块分析,可由GPIO输出分析结果。这样可以快速获得具备智能功能的新产品,而且算法效果也有保障,但成本通常会比较高。

    3、今后的智能算法会像H.264一样固化在芯片中,如TI的ObjectVideoOnBoard智能库。随着智能算法的成熟,专业算法公司或者将会以芯片的方式推出新产品,会出现同时支持编解码和智能分析的芯片,从而简化智能产品的开发难度。

    智能视频分析是一个活跃的研究领域,新思路、新成果不断出现。无论从理论方面,还是DVR硬件能力方面,智能分析系统还有明显的提升空间。

    DVR技术发展趋势剖解

    从技术方面来说,DVR经过长时间的发展,具有对图像/语音进行录像、录音、远程监视和云镜控制等功能,且集画面分割、报警控制联动、网络传输等功能于一体。目前DVR技术基本上已经成熟了、功能基本完善,在将来DVR技术发展方向笔者认为有五个方面:

    1、硬件方面可以总结为处理速度更快,存储时间更长。随着芯片技术的发展,更高性能的中央处理器让DVR的速度更快,功能更加强大。从早期的CIF硬盘录像机,到现在D1硬盘录像机,960H硬盘录像机,混合式硬盘录像机,HD-SDI硬盘录像机。另外随着对高清化的趋势,存储的需求也在增加,DVR硬盘管理技术也在提升。基本上DVR可能会支持更多的硬盘接口,支持RAID技术,支持DAS、SAN、NAS等存储技术的兼容。

    2、编码方式更加先进,目前市面上主流的DVR采用的压缩技术有MPEG-4、H.264、M-JPEG。MPEG-4、H.264是国内常见的压缩方式,而H.264因其更切合网络传输的要求已成为主流。今后为了使嵌入式DVR具有更广泛的适用性,各种算法的统一将是未来发展的趋势,但这种统一不是以国内哪个企业的标准为标准,而需要广泛的政府职能部门与DVR产业链上的各类企业的广泛参与。例如,我国具备自主知识产权的AVS压缩算法,还有H.265压缩算法,相对于H.264在很多方面有了革命性的变化。

    AVS(AudioVideocodingStandard,音视频编码标准)是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称,是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准,也是数字音视频产业的共性基础标准。AVS通过简洁的一站式许可政策,解决了AVC专利许可问题死结,是开放式制订的国家、国际标准,易于推广。此外,AVC仅是一个视频编码标准,而AVS是一套包含系统、视频、音频、媒体版权管理在内的完整标准体系,为数字音视频产业提供更全面的解决方案。在国家政策的扶持下,已具备可能成为视频监控行业统一标准的潜力。

    H.265标准是在H.264标准的基础上发展起来的,结合H.264在视频应用领域的主流地位可以预见H.265协议在未来广阔的发展前景。世界的一些主流电视组织以及媒体运营商已经选择H.264作为媒体格式标准,一些主要的编解码设备厂商也一直积极参与到H.265标准的研究当中。

    3、互联互通功能更加简易,相对于IPC的提出ONVIF协议等,DVR在软件版本升级较慢,对于整合及一致化显得开放性不足。产品之间的互联互通方面,系统之间的开放性,各家公司对产品还没有一个统一的标准。目前的系统的接入主要是通过SDK的方式,各厂商各自为政,只能解决在某种层面上的互通互联,离真正实现互通互联是一个长期的过程。

    4、智能化;从技术角度来讲,智能化是一个重要的发展方向,只有通过智能分析技术对视频信息管理才能够把人的工作从繁复的事务中解脱出来。其实,实时监控、预警、信息的处理、检索等方面的功能都需要智能技术应用。虽然在短时间内还难以完全实现智能分析技术的管理,但是目前的技术已经可以在某种程度上实现半自动的监控智能,在大部分的情况下利用智能分析技术能够完成大部分工作,工作人员能够集中到管理和协调处理方面,这是现阶段一个比较好的应用方式。

    目前智能化方面来说,市场需求很强。现在很多厂商都推出了带有智能分析技术的DVR.。现在好的智能分析技术也没有100%的准确率,技术方面还需要很大的突破和进步才能满足市场的应用。

    5、云计算的应用,主要体现在云存储和云监控。

    对于安防领域来说,云存储是云技术领域中的主要应用方向之一。云存储是是指通过集群应用,网络技术或分布式文件系统功能,将网络中不同类型的存储设备通过应用软件整合,以达到共同对外界提供存储和访问的一个工作系统。因为保密安全、远程监看需求,DVR云存储技术也会得到支持。云监控,采用云通讯技术,视频流直接由摄像机传输至监看端,无需服务器中转,画质更清晰,更流畅;平台更稳定,更安全,100%通关率,通信强大稳定,用户端真正即插即用,无需专人安装设置,无需DDNS设置,无需端口转换,实现真正的零配置,完全智能化,自适应任何复杂的网络环境,断网断电视频自动恢复;支持手机、平板、笔记本电脑等,各种终端通过浏览器或客户端模式访问控制。

    综上所述,随着网络技术、识别技术、微电子技术、编解码技术、操作系统技术等的发展将使得嵌入式DVR向着智能化、集成化、无线化、高清晰化、个性化、互动化方向发展。