处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Microsemi在Cisco+Live伦敦展会上发布省电PoE+(EEPoE)+Midspan产品

Microsemi在Cisco+Live伦敦展会上发布省电PoE+(EEPoE)+Midspan产品
来源:与非网 时间:2012-02-06

 

功率、安全性、可靠性和性能差异化半导体解决方案的供货商美高森美公司(Microsemi Corporation,纳斯达克代号:MSCC)今天在Cisco Live伦敦展会上发布新款高效率以太网供电(PoE) 中跨midspan产品。与其他的midspan和PoE网络交换器相比,新款PoE设备多能减少网络线缆50%的能量消耗。Microsemi PowerDsine® PD-5524G EEPoE midspan符合IEEE802.3at 2009标准,能以与传输数据相同的标准CAT5缆线为IP摄影机、接入控制系统和瘦客户机等网络设备提供30瓦的电源。

 

Microsemi副总裁兼模拟混合信号部门总经理Amir Asvadi表示:“Microsemi在PoE技术的省电能力方面又实现一个重要里程碑。随着越来越多的耗电设备连接到网络上,通过先采用较小的内部电源供应,然后再以外部电源供应来增加来每端口容量的方式,我们的PD-5524G EEPoE midspan进一步拓展了PowerDsine系列产品的业界效率。客户能优化其电源基础架构,以尽可能取得效率,并可以随着需求的增长再增加电源供应。”

 

Microsemi的24端口PD-5524G midspan能减少50%的以太网线缆能量耗散,相当于若12端口设备以全功率连续工作,一年可节省240 KWh的能源。以平均电费$0.15/KWh计算,在16年的midspan产品生命周期中,总共可省下600美元。若采用PD-5524G midspan的PowerView Pro安全远程电源管理功能,让网络管理人员在下班、假日和周末期间监控供电装置(PD)和它们的电源消耗,还能再节省更多能源。PowerView Pro调度程序能将电源供应限制在工作日5天、每天12小时的周期,这样每年可再省下300美元,亦即整个midspan产品生命周期可节省4800美元。

 

PD-5524G midspan采用PD-9500G系列产品中的先进技术,通过CAT5线缆中四组双绞线传送电源,可显著降低功率耗散与能源消耗。PD-5524G midspan也是首款采用分布式电源架构的产品,能以更小的内部电源设备满足实时需求,然后可以再随需逐步增加Microsemi PowerDsine RPS 450单元或其它外部开关电源。这款midspan产品支持10/100/1000BaseT数据传输率,与IEEE802.3at标准兼容,可更轻松地支持高功率设备,如PTZ摄影机、WLAN接入(AP)和瘦客户机。

 

Microsemi公司PoE系统营销总监Sani Ronen表示:“与目前市场上任何一款PoE解决方案相比,包括PoE交换器和PoE midspan,我们的EEPoE midspan产品可将每个链结的功率损失降低到2.25瓦。增加外部电源供应的能力不仅带来电源可扩充性,还能在主要电源供应故障的情况下,提供备份重要端口的方法。多台PD-5524G midspan也能相互配置为midspan-to-midspan备份。”

 

Microsemi的PD-5524G EEPoE midspan可降低任何一款与网络相连、符合标准的PD装置的功率消耗,包括新款PD和已经部署超过一亿台的各种既有PD装置。该公司的专利EEPoE技术也应用在PD70x0x IC中,该IC具备四对供电线缆,具有将功率损失、耗散和消耗降至低的技巧,可以实现更小巧、更省电的PD产品开发。Microsemi的EEPoE产品是其广泛的两对/四对线缆、标准和高功率PoE解决方案的一部分,包括PSE IC、分配器,以及从单一端口到24端口配置的网管与非网管型midspan产品,并具有安全远程管理功能,支持IPv4与IPv6寻址。

 

价格与供应情况

 

Microsemi的PD-5524G EEPoE midspan产品现已开始量产,单价为1399美元起。