处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

展讯发布TD-SCDMA&EDGE/WIFI版的1GHz低成本智能手机平台

展讯发布TD-SCDMA&EDGE/WIFI版的1GHz低成本智能手机平台
来源:华强电子网 时间:2012-02-03

近日,展讯通信有限公司(SpreadtrumCommunications,Inc.以下简称“展讯”或“公司”,纳斯达克证券交易所代码:SPRD),作为中国的2G和3G无线通信终端的核心芯片供应商之一,今日发布两款1GHz主频的Android智能手机平台产品,TD-SCDMA版的SC8810和EDGE/WIFI版的SC6820,并且宣布这两款产品都已可以给客户提供样品。借助这两款新的解决方案,展讯重新定义了低成本智能手机的性能标准,使OEM厂商可以以100美金的零售价格提供1GHz主频的智能手机。

“我们的1GHz主频Android智能手机平台为低成本智能手机的性能设立了新的标杆,”展讯通信有限公司董事长兼首席执行官李力游博士说:“SC8810和SC6820的图像处理和网络浏览性能可以与全球流行的智能手机机型相媲美,为用户提供高品质的程序应用和游戏体验。这种之前只在中高端智能手机上才有的体验如今在我们OEM提供的100美金智能手机上就可以轻松获得。它们将重塑行业对低成本智能手机的定义及消费者对低成本智能手机的期望。”

展讯1GHz主频的平台是目前TD-SCDMA市场上集成、低功耗的智能手机平台。该方案实现了低的芯片计数,单芯片射频收发器,支持多模TD-SCDMA,EDGE,GPRS和GSM,并且集成了电源管理。平台采用CortexA5处理器架构,功耗比基于ARM-11的产品降低超过40%,比基于CortexA9的产品降低超过70%,相比于其他智能手机,在待机及通话时间上极具竞争优势。

基于40纳米CMOS的SC8810和SC6820平台采用CortexA5,1GHz主频处理器,并采用先进的多媒体子系统,其中包括一个3D/2D图形加速的Mali图形处理单元,支持高清视频播放,一个500万像素的摄像头,一个WVGA触摸屏以及无线连接功能,包括蓝牙、WiFi和GPS。SC8810运行于TD-SCDMA、EDGE、GPRS和GSM,支持速率为2.8Mbps的HSDPA和2.2Mbps的HSUPA,并能实现双模式自动切换;SC6820运行于EDGE、GPRS和GSM。这两款产品都整合了完整的芯片硬件和交钥匙的Android软件,大大减少了推出新手机所需要的设计时间和资源。

展讯智能手机产品线的扩张伴随着中国市场对智能手机需求的快速增长。行业分析师预计中国的智能手机市场在2012年将超过1亿台,领跑全球市场对智能手机的需求。