处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TX基带DSP引擎成功地部署于NXP半导体

TX基带DSP引擎成功地部署于NXP半导体
来源:电子工程世界 时间:2012-02-02

 

NXP在全球智能交通系统现场实验中也使用了TensilicaConnXDSP

荷兰EINDHOVEN和美国加州SANTACLARA2012年1月18日讯–Tensilica今日宣布,的车载娱乐系统厂商NXP半导体,已经成功地移植TensilicaConnX基带DSP引擎至其汽车多标准软件无线电创新平台,TensilicaConnX基带DSP是一款适用于卫星、地面数字广播、移动HDTV以及汽车通信领域的高度灵活的基带处理器。日后,该处理器会运用到全球多个智能交通系统的现场实验中去。Tensilica于2009年6月22日宣布,NXP半导体N.V.(Nasdaq:NXPI)是Tensilica代ConnX基带引擎DSP的主要合作伙伴。

NXP创新部车载娱乐总监AndrewTurley表示:“Tensilica为我们提供了耐人寻味的可配置数据处理器技术,我们与Tensilica合作研发产品以满足我们的需求,我们需要市场上性能越的DSP,它具有的功耗/性能/面积,NXP和Tensilica致力于研发一个真正优化的解决方案,具备必要的DSP性能,能够在小面积、低功耗的内核上处理下一代多标准数字无线电的应用。”

Tensilica总裁兼CEOJackGuedj表示:“市场的车载娱乐半导体厂商NXP选择了Tensilica作为其DSP供应商,并且作为TensilicaConnXBBE的主要合作伙伴,我们深感荣幸。我们与NXP的合作帮助Tensilica优化了ConnXBBE产品,并且证实了Tensilica可配置数据处理器(DPU)的实力:建立移动无线通信领域效的数字信号处理引擎。”

关于NXP公司

恩智浦半导体NXPSemiconductorsN.V.(NASDAQ:NXPI)以其的射频、模拟、电源管理、接口、安全和数字处理方面的专长,提供高性能混合信号(HighPerformanceMixedSignal)和标准产品解决方案。这些创新的产品和解决方案可广泛应用于汽车、智能识别、无线基础设施、照明、工业、移动、消费和计算等领域。公司在全球逾25个国家都设有业务执行机构,2009年公司营业额达到38亿美元。

关于Tensilica公司

Tensilica是业界的且经验证的可配置处理器IP供应商。数据处理器结合了CPU和DSP的功能,针对不同应用可以提高10到100倍的性能,Tensilica的自动化处理器设计工具能够针对应用快速定制内核,以满足其特殊的数据处理性能需求。Tensilica可配置处理器为OEM制造商及世界前十大半导体厂商中的七家广泛使用,这些产品包括移动电话、通信网络设施、计算机、存储,以及家庭和汽车娱乐系统。更多关于Tensilica获得专利的可配置处理器。