处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

骑虎难下?HD-SDI高清技术进入发展低潮

骑虎难下?HD-SDI高清技术进入发展低潮
来源:中国安防展览网 时间:2013-05-21

      HD-SDI摄像机开始由国外引进,来源于广电与视频会议。在视频会议领域,高清早已获得应用,并已成为目前的主力市场。近三年来,随着IP高清的高速发展,HD-SDI在安防监控行业也引起了高度关注。正是由于IP高清监控系统在大规模市场应用中所暴露出来的一系列短期内无法解决的问题,相应地推动了HD-SDI技术在监控行业的应用。然而,相比较IP高清,HD-SDI发展进入到两难境地。

    HD-SDI进退两难,发展进低潮

    HD-SDI数字高清在监控方面的应用状况可谓是进退两难。一来是前几年一股HD-SDI热席卷整个监控市场,让大家以为SDI代表了监控未来发展的方向。各大厂家也争相开发此类产品。但市场的需求却没有给厂家的热情以相应的回报,高昂的价格、残缺的产业链、以及工程商施工后相见不如怀念的切身体会让HD-SDI的发展进入了低潮。

    当然,也有部分企业把SDI产品作为主力来攻,力求一专攻谋取SDI更多的市场,监控从标清走向高清后,目前主流的方式就是IP和SDI,相对来说IP的变数和变化很小,选择SDI,是因为SDI一定会占据一定的市场,但是究竟多大,这是不明确的,不明确就意味着风险和机会。

    相较于IP系统,SDI其在技术与市场拓展方面依旧有着明显的优势:

    视频的真实与连贯:作为无压缩模式的传输技术,视频的保真能力强、传输顺畅肯定是HD-SDI技术的主要优势。由于HD-SDI在工作中,不像IP监控系统的工作原理那样,先将视频资料进行打包压缩后再放到网络上进行传输,而是采用不经过压缩的方式直接发送至传输电缆,从而可以更好的保障信号的稳定性和不失真的效果。此外,由于SDI视频在信号的处理过程中,不会因压缩或者解码的工作而耗费时间,因此可以保证在视频的播放中更加连贯。

    系统的兼容性很强:由于在众多的HD-SDI工程中,线缆的接头一般都是BNC接头。而这些线路的连接方式与传统的模拟线路也都是基本一致的。此外,在模拟监控系统的兼容性上,只需将原有的系统进行升级处理,便可以完成对HD-SDI模式的认可。而无需更多的改造工程。这也为传统监控系统向HD-SDI系统的转变,创造了更多的便利。

    线缆传输能力强:目前在HD-SDI的传输中,同轴电缆是设备传输的主要线缆。在工作中,同轴电缆不但可以传输视频,同时也可以将音频进行同时传播。从而将模拟系统中的视频矩阵和音频矩阵合二为一。很好的保证了视频和音频的一致性。此外,当前还有不少的人认为同轴电缆在未来有望实现更好的融合,将电路和音视频并线传输,从而更加节省工程的投入。

    除了上述提到的HD-SDI在工作原理上的优势以外,HD-SDI还有一些基于工作特点衍生出来的优势,比如说在传输中,由于视频信号的完整性,实时性可以得到很好的保障,所以在人脸识别,细节抓拍等方面,也比高压缩比的监控设备更具优势,在今后智能化功能拓展中更为有效。

    尽管HD-SDI摄像机在技术上有着明显的优势,但其劣势也显而易见。首先HD-SDI摄像机传承了广电系统,在图像分辨率上受限于720p与1080p,相比高清网络摄像机可以输出任意分辨率的图像,其扩展能力不足;其次HD-SDI摄像机在功能上较单一,远不及高清网络摄像机的丰富多样性;其三HD-SDI摄像机必须配套相应的节点设备,提供视频服务应用,且相关配套价格普遍偏高,而高清网络摄像机可以自成系统。

    其四传输距离受限,对线缆要求较高。

    尤为重要的是,SDI系统在推广应用上,有三个绕不过去的坎,那就是配套不成熟、价格居高不下、联网困难,这成为制约整个SDI系统继续发展的重要因素。

    HD-SDI能否满足应用综合扩展

    早已渗透到社会的各行各业,甚至已经延伸到我们的私人隐私空间--家用监控,很难想象有哪个行业能脱离视频监控。市场的需求使监控技术综合应用的横向扩展:满足不同行业需求的用户,以及纵向扩展:与其应用行业紧密融合,提高系统效率。

    1、横向扩展

    从横向扩展来看,多数用户的不同需求体现在对传输方式的要求上,例如像家居监控。如果采用HD-SDI的有线方式传输那必然会破坏房间的装修效果,而且安装位置也会受到一定限制,难以体现灵活性。但IP摄像机的无线方式安装就完全不一样,没有了空间限制。业主可以安装在任意地方,并可随时调整。另外,家居监控与传统监控中心浏览图像的方式有所区别,业主不可能坐在固定的监控室看图像。在这点上,IP摄像机能可以做到只要有网络的地方就可以随时访问监控系统,也可通过手机随时随地观看。再如车载监控。警用便携式监控除却无线方式外,恐怕也别无他法。还有其它一些野外等特殊地域无法实施布线的地方,只能采取无线传输的方式。面对这种情况,HD-SDI摄像机除了压缩转换成网络信号传输外,并没有更好的解决方案。

    网络传输技术日新月异,有线网络传输或在无线网络传输均是如此,新技术的诞生给与IP网络高清更广阔的市场。即将在国内上市的4G通信网络下载速度达到了不可思议的100M/s,上传也有20M/s。这对于IP类监控无异于一针强心剂。目前IP类1080P高清摄像机所需的带宽为4~8M上下浮动,高速率的4G无线网络足以承载。

    2、纵向扩展

    纵向扩展方面的应用更是目前各大行业的基本要求。智慧城市、金融、交通、环境监控等行业都需要将视频监控、报警、门禁、广播以及他们自身行业的特殊需求结合在一起,组成一个综合的大平台去使用。相对于HD-SDI数字高清摄像机,IP摄像机无疑是更好的选择。网络技术、计算机技术、软件技术、通信技术,他们就如同孪生兄弟一样伴随着IT产业的成长,配合使用早已经是我中有你,你中有我。且任何综合平台的建设都是以这几大技术作为核心基础,所有的应用都必须向此靠拢。而IP摄像机以网络技术作为传输基础自然可以轻松融入其中,HD-SDI要想加入就必须先压缩编码为网络信号。但这样一来,一切又回到原点。为什么不从一开始就使用IP摄像机呢?

    对于HD-SDI的支持者来说,自然不会轻易放弃视频监控的市场。HD-SDI摄像机也不会被监控市场所淘汰,因为HD-SDI毕竟有其自身的优点。可以作为小范围、特殊需求的补充使用。而且视频监控也不是完全市场化运作,对于用户来说市场不完全透明、信息也不完全对称,这些都会是HD-SDI存在的因素。但即使是市场化不完全的环境下,在竞争激烈的监控市场上,任何一项技术的应用也不会随个人情感和意志所转移。网络化集成应用的大趋势已经不可逆转,IP摄像机也注定背负原本就属于它的历史使命。