处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

凌力尔特推出超宽带宽直接转换I/Q解调器LTC5585

凌力尔特推出超宽带宽直接转换I/Q解调器LTC5585
来源:华强电子网 时间:2012-02-01

2012 年 2 月 1 日 – 凌力尔特公司 (LinearTechnology Corporation) 推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器 LTC5585,该器件具卓越的线性性能 (在 1.95GHz 时,IIP3 = 25.7dBm,IIP2 = 60dBm)。LTC5585 能提供超过 530MHz 的基带输出解调带宽,可满足新一代宽带 LTE 多模式接收器和数字预失真(DPD) 接收器的带宽需求。I/Q解调器在700MHz 至3GHz 的宽频率范围内工作,几乎覆盖了所有蜂窝基站频段。这款器件的独特之处是两个内置的校准功能。其一是允许系统设计人员优化接收器IIP2 性能的高级电路,从60dBm 标称值提升至前所未有的80dBm 或更高。另一个则是用于消除 I和 Q输出端上的DC 偏移电压的片内电路。这两个功能电路均起到了增强接收器性能的作用。此外,LTC5585还可提供超卓的16dBm P1dB。

为了进一步加强该器件在直接转换接收器应用中的使用,LTC5585提供非常低的I/Q 幅度和相位失配。幅度失配的典型值是0.05dB,而相位误差的典型值是0.7 度,两个数值都是在1.95GHz 频率上测得的。这两者的结合产生了一个43dB 的接收器镜频抑制能力。

因为LTC5585 能提供非常宽的带宽,所以尤其适用于多模式LTE、W-CDMA和TD-SCDMA 基站DPD 接收器以及于主接收器的应用。尤其是对于DPD,这些一代基站正在将解调带宽推进到超过300MHz。LTC5585可以非常方便地配置以应对这些带宽的挑战。除了无线基础设施应用,LTC5585还适用于军用接收器、宽带通信、点对点微波数据链路、镜频抑制接收器和长距离 RFID阅读器。

LTC5585 内置了一个 RF 变压器以减少外部组件,再加上 24 引线 4mmx 4mm QFN 封装,因而可提供高度紧凑的解决方案。该器件规格在 -40°C 至 105°C的外壳工作温度范围。

LTC5585 用单一 5V 电源供电,吸取 200mA 的总电源电流。该器件提供数字输入以启用或停用该芯片。当停用时,该 IC 吸取的典型漏电流为11uA。解调器的200ns 快速接通时间和800ns 断开时间使该器件能在突发模式接收器中使用。