处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ST有意拆分 将退出智能机处理器市场

ST有意拆分 将退出智能机处理器市场
来源:semi 时间:2013-05-21

 鉴于即将退出意法爱立信(ST-Ericsson)——在移动处理器方面合资失败的一家公司,位于瑞士日内瓦的欧洲芯片公司意法微电子5月16日向财务分析师们披露了公司的总体战略细节。

这份战略计划早在2012年12月决定退出意法爱立信时就宣布了,但意法微电子公司首席战略官Georges Penlaver告诉分析师,意法微电子公司正在重新组建两个以产品为导向的业务部门,这两个部门将成为财务上可独立支撑的两大块。块包含意法微电子公司的传感器、功率器件和汽车产品,基本上是公司成功的模拟业务及数字汽车业务。第二块是意法微电子公司的嵌入式处理业务,也是非汽车类数字业务,包括用于数字消费应用的微控制器和处理器。

Penalver进一步解释,基于“透明”的利益关系,意法微电子公司将从13年第2季度开始分别发表两个部门的独立财务报表,包括收入、运营收入和自由现金流。

 

 

Georges Penalver,意法微电子公司首席战略官。

意法微电子公司首席执行官Carlo Bozotti在Penalver就任之前就曾表示,2013年这两个部门基本上平分大约为1400亿美元的目标市场,而这个市场的增长率有望达5%左右。Bozotti还指出,意法微电子公司的增长指标是超过这个目标市场,要达到7.5%左右。Bozotti乐观地表示:“我们的希望是在没有意法爱立信的情况下增长率接近2位数。加利弗尼亚的员工目前非常忙碌。日本的气氛要轻松得多。”

意法微电子公司目标是营业毛利率增长10%或以上,到2014年初每季度的净营业费用为6亿至6.5亿美元。Bozotti反复强调,每个季度的营业费用减少到接近6亿美元是计划的一个重要部分,并透露今年管理团队25%的奖励要以达成这个目标为基本条件。

“我们希望恢复到2011年初欧债危机开始之前、没有意法爱立信时的收入水平。”Bozotti指出。因此意法微电子公司今年的年收入目标是从2012年的84.9亿美元增长到90亿美元,以及10%的营业性收入增长率。

由于已向客户发布产品寿命终了通知,意法爱立信收入的下降将很快发生,意法爱立信公司总裁兼首席执行官Carlo Ferro表示。2014年第1季度的收入很可能从每季约2亿美元锐减到几千万美元,他补充道。

虽然分析师们似乎对意法微电子公司的MEMS传感器、功率半导体和汽车业务所呈现的美好前景感到满意,但对意法微电子公司持续生产数字半导体、特别是在意法微电子公司设于法国Crolles的300mm晶圆加工厂制造这些数字半导体器件备感异议。意法微电子公司正面临着采用类似于TI、飞思卡尔和Mircochip公司业务模型、但继续从事昂贵的前沿数字业务而利润又不够丰厚的挑战。

据意法微电子公司透露,公司计划将Crolles制造产能分成三大块,其中三分之一用于MCU,三分之一用于CMOS图像传感器,还有三分之一用于数字消费产品,包括使用意法微电子公司自己的28nm完全耗尽型绝缘硅(FDSOI)工艺。公司还透露FDSOI已经赢得三个设计项目,并与位于加州Milpitas的Globalfoundries公司签署了后备制造协议。

Bozotti表示,虽然公司的目标是90亿美元年收入和10%的收益率,但利润还将随着销售额的提高而提高。“在这三个生产部门间,产品设计、开发和制造将发挥出巨大的协同能量。”

“我们把他们看作是为了一个共同目标而采取统一行动的一个单位。这个单位的情况将表现得非常透明。我们会披露这些部门的运营成本、资本支出以及现金流。”他补充道,“因为这个领域竞争太激烈,我们发现在我们的主要客户那里表现出垂直化趋势。因此我们不会向智能手机领域中的应用处理器提供商用芯片。”

“我们致力于开发Crolles的现有产能。”Bozotti指出,并表示资本支出与销售之比将保持在10%以下。2013年资本支出将控制在5.5亿至6亿美元。“我们希望保持在10%以下。我们没有任何扩大公司产能的宏伟计划。”

 

 

Carlo Bozotti,意法微电子公司首席执行官,负责制定制造战略。