处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

担忧:今年笔记本电脑市场仍难以摆脱乱流,原因为何?

担忧:今年笔记本电脑市场仍难以摆脱乱流,原因为何?
来源:我爱方案网 时间:2013-05-16

【导读】今年笔记本电脑市场成长动能仍受限于诸多因素,而难有成长空间,到底是什么原因遏制了笔记本电脑市场的快速发展,请看本文为你一一解答!

全球市场研究机构TrendForce旗下显示器研究部门WitsView预估2013年全球笔电出货量为175百万台,年衰退5.2%。以单季表现来看,季笔电出货量为39百万台,除了较去年第四季衰退15.5%外,与去年同期相比亦大幅减少12.2%。第二季虽然受到季基期偏低影响且部分品牌有新机上市,但Haswell新平台在六月份推出的为四核心高阶机种,市场接受度有限,因此WitsView预估笔电市场第二季季成长率约仅有5-7%。而今年上、下半年的笔电出货比例预估为46:54,主要原因为不论是搭载Intel新一代的Haswell、或是品牌推出价格更具吸引力的Ultrabook/Ultra-like笔电,或是业者主打低价的触控笔电,都将集中于下半年抢市。

WitsView认为,今年笔电市场成长动能仍受限于以下几个因素而难有成长空间:、全球政经情势的不确定性,对市场带来负面效应;第二、大尺寸智能型手机及低价平板计算机,仍是消费者心中;第三、Windows 8的推出,并无法吸引消费者的购买欲望,或是说,消费者对于拥有新系统平台的渴望,远低于他们想要拥有一个时尚创新的产品;第四、不论是Ultrabook或是搭载触控功能笔电的零售价格仍然偏高。

   

今年在11.6”及13.3”将可看到较多的产品陆续上市。微软祭出11.6”以下产品享有OS半价策略,品牌厂纷推出不搭载高解析与广视角规格,但具有触控功能的产品,消费者只要付出低于400美金价格即可拥有,成为品牌推销的重点机型。13.3”的屏幕大小比11.6”更适合字处理,而轻薄程度又赢过14”及15.6”,加上过去13.3”产品带都是由Apple独领风骚,其他品牌在这块的占比不高,因此13.3”将会是其他品牌业者推出Ultrabook的选择。
   
HD仍是今年主流,但FHD以上产品的成长速度在今年也会加快。Toshiba推出的Kirabook-13.3”采用IPS面板,分辨率为2560x1440,PPI高达220,与Apple 推出拥有226 PPI的13.3”(2560x1600)规格已不相上下。预估会有更多的品牌陆续发表类似的高阶机种,以吸引特定消费族群的目光。WitsView预估笔电品牌对于采用FHD(含)以上分辨率之面板渗透率将达到13-15%;而触控笔电之渗透率也将上看11-13%。

相关阅读:

2012四核处理器将进一步渗透到笔记本电脑
//www.52solution.com/mobile-art/80013135