处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Windows RT市场表现低迷 PC厂商或将集体放弃

Windows RT市场表现低迷 PC厂商或将集体放弃
来源:腾讯科技 时间:2013-05-15
   

腾讯科技 娄池 5月14日报道
尽管近期得到了NVIDIA和高通的力捧,但Windows RT的发展并不顺利。据腾讯科技了解,多家PC厂商计划在今年6月份英特尔发布第四代酷睿产品后,逐步停产采用ARM平台搭载的Windows RT的产品,短期内亦无继续跟进的计划。
自2012年微软推出Windows RT操作系统以来,市场表现一直平平,市场调研公司IDC的数据显示,2013年季度,包括微软Surface RT在内的Windows RT平板电脑出货量仅仅只有20万台,占平板电脑市场4920万台总出货量的0.4%。
目前东芝及宏碁已经放弃Windows RT产品,三星已经彻底放弃在美国及欧洲销售Windows RT产品,华硕、联想纷纷降价清货,业内人士透露,PC厂商本身对Windows RT的市场前景就充满疑虑,但2012年的X86架构atom平台并不适合小尺寸终端,所以推出Windows RT产品只是一次尝试,但目前Windows RT的市场表现不佳,且适合小尺寸终端的第四代酷睿产品即将上市,Windows RT已被多数PC厂商放弃。
销量低迷 Windows RT阵营渐瓦解
市场调研公司IDC的数据显示,2013年季度,包括微软Surface RT在内的Windows RT平板电脑出货量仅仅只有20万台,占平板电脑市场4920万台总出货量的0.4%。同期安卓平板电脑市场的份额为56.5%,跟随其后的是苹果iOS(市场份额39.6%)和微软Windows 8平板电脑(市场份额3.3%)。
Windows RT的市场表现让曾经推出Windows RT相关产品的PC厂商后悔不已,目前三星已经彻底放弃在美国及欧洲销售Windows RT产品,华硕、联想纷纷降价清货,据腾讯科技了解,多家PC厂商计划在今年6月份英特尔在台北发布第四代酷睿产品后逐步停产Windows RT相关产品。
据业内人士透露,PC厂商本身对Windows RT的市场前景就充满疑虑,但作为微软多年的合作伙伴,几家PC厂商仍对微软进军ARM充满幻想,加上2012年的X86架构atom平台并不适合小尺寸终端,所以均选择推出Windows RT产品作为一次尝试。
但目前Windows RT的市场表现不佳,且适合小尺寸终端的第四代酷睿产品即将上市,所以多数PC厂商已经在事实上放弃了Windows RT。早在今年CES2013展会时,英特尔就已宣布包括联想IdeaPad Yoga 11s和宏碁可插拔的变形超极本在内多款前“Windows RT”终端跳槽至X86阵营。
生态难继 微软无力同时维持多个系统
不同于安卓和iOS将移动终端统一发展的思路,微软视图用一己之力同时撑起Windows 8、Windows RT和Windows Phone三大操作系统,遗憾的是,三个完全不同的生态系统很难有机整合在一起,再加上微软过去并无应用商店的运营经验,以至于三个系统的生态环境都处于缓慢建设的阶段。
一位开发者向腾讯科技抱怨,与平板电脑约定俗成的为娱乐服务不同,微软为Windows RT预装了80%功能的Office系列软件;而定位PC端的Windows 8却在平板市场上拥有高于Windows RT的市场占有率。这让Windows 8与Windows RT在变形本和平板市场上相互冲突,所以他选择开发市场占有率更高的Windows 8开发应用,放弃了Windows RT。
这一问题随着微软Windows 8在平板市场上的份额增加而愈发严重,IDC分析师Bob O’Donnell对此表示,Windows RT破坏了Windows系列产品的核心价值,Windows RT平台是一款缺乏应用的生态系统,消费者不可能指望购买一台新的设备依然运行那些陈旧不堪的老应用,而这种没有消费者和开发者支持的平台必将如没有根的大树一样会被吹倒。
据悉,原计划在2013年季度推出首款RT平板电脑的宏碁已经彻底放弃了Windows RT产品,在5月初接受腾讯科技采访时,宏碁董事长翁建仁表示:“Windows RT操作系统当前版本并没什么价值”。未来Windows RT是否会迅速消亡尚是未定之天,但可以肯定的是,缺乏应用支撑的Windows RT很难吸引消费者和终端产商的支持,而吸引不了消费者的Windows RT产品也难以获得尚可的销量,成为一个恶性循环。