处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Atmel的大局观:布局整体 持续创新

Atmel的大局观:布局整体 持续创新
来源:EEFOCUS 时间:2013-05-15

从近期同比往年各半导体厂商减少了很多市场活动我们可以感觉到今年的形势不那么乐观,虽然目前迹象并不明显,但很多厂商都开始未雨绸缪了。另一方面我们看到,在目前市场表现良好的一些应用领域,半导体厂商间的厮杀也越来越激烈,如便携设备、汽车、通信等。

而随着这种厮杀的升级,半导体厂商间的整合也在加速,每个有资金实力想在目标市场有更大作为的厂商都在考虑怎样通过并购丰富和补充自己的产品线,提供更好的完整解决方案并满足竞争带来的客户日益严苛的需求。

未来整体布局

爱特梅尔自然也有自己的考虑,作为以存储业务起家的半导体厂商,如今爱特梅尔以微控制器为核心产品,其自主架构AVR在8位微控制器市场有相当的影响力,而爱特梅尔也很早开始基于ARM架构的微控制器产品开发,其中触摸屏控制器随着智能手机和平板电脑市场的加速发展更是让其在半导体行业整体低迷的背景下能够保持很好的赢利。爱特梅尔2012年的净收益为14亿美金。到2013年季度的销售数据显示,MCU产品占其总业务的66%,RF产品占14%,ASIC占12%,存储业务只占总业务的8%。

爱特梅尔亚太区和日本销售副总裁林伟仪

对未来的发展,爱特梅尔亚太区和日本销售副总裁林伟仪表示,爱特梅尔仍看好微控制器市场,而爱特梅尔将关注能保持持续增长的领域,以保证公司业绩的稳定增长,基于此其主营业务将围绕核心技术即触摸和传感器,涵盖能源、连通性和照明等应用。

显然,爱特梅尔看到了物联网、智慧城市的未来,为了更好的将自己的产品融入这些应用,爱特梅尔也开始行动了。通过并购IDT的智能计量IC产品线及Ozmo Devices,使其获得了和原有产品线互补的智能电表前端和超低功率WiFi技术。林伟仪表示,通过将这些并购的产品线和自身技术的整合,将使爱特梅尔在能源,以及智能家居这类物联网应用中具备更强的竞争优势。

林伟仪也提到,这两项并购案还只是开始,为更好的完成整体布局,爱特梅尔将保持持续的资金投资于技术、客户支持和战略并购。同时作为销售部门的主管,林也表示,爱特梅尔将不断加强在华销售团队,为客户提供更好的本地化服务。

触控,持续创新

随爱特梅尔的整体布局,其触控技术将是不可撼动的核心竞争力之一。爱特梅尔也为市场带来了maXTouch T系列。

作为一代触控产品,爱特梅尔称T系列为下一代触摸传感技术,较之上一个系列maXTouch S,T系列包含了一系列的技术创新点,包括:

首次采用双重互电容和自电容相结合的方式,其中互电容可支持多点触控,自电容可满足对湿度和带手套的触控操作,以智能方式选择的架构,实现功率,同时也可以使触摸屏做到更薄。

其中采用的XSense技术可支持柔性无边弧显示屏,可替代现有的ITO材料,可满足智能手机的2D、3D设计

T系列产品采用爱特梅尔自主开发的32位AVR控制器,是为触控应用定制的一款微控制器,通过计算马力以算法方式消除极端的显示噪声,并使用围绕触摸的智能扫描来节省功率。

采用业界首个电容触摸双重模拟和数字滤波架构,提高抗噪声能力,提供信噪比和功耗。

另外注意,这是一款单芯片的产品,且满足严苛的Windows 8认证,可支持23英寸触摸屏,可以说涵盖了目前几乎所有智能手机、平板电脑和台式机的屏幕尺寸要求。其中供货的款产品mXT2952T可支持15.6英寸的触摸屏,爱特梅尔将在今年下半年开始提供此系列的其他型号的产品。