“硅光子”已经进入全面普及阶段。利用该技术,各种光传输元件的大部分都可以通过CMOS技术集成到硅芯片上注1)。
注1)目前只有光源还需利用化合物半导体激光元件。
硅光子技术目前的主要用途是嵌在有源光缆(Active Optical Cable,AOC)*中的光收发器IC(图1)。AOC在超级计算机、数据中心以及通信运营商的传输装置领域的应用迅速扩大,是用于板卡和设备高速连接的光缆。
图1:光传输的应用范围将从板卡间扩大到芯片间,再到芯片内。
本图为近和不久的将来的光传输导入领域。名为AOC(有源光缆)的服务器板卡间通信技术大部分都是利用硅光子技术的光传输。预计今后芯片间传输、CPU内核间以及CPU内核内的全局布线等也将利用光传输。(摄影:(a)为美高森美公司(原卓联半导体),(b)为Luxtera公司,(c)为阿尔特拉)
*AOC(Active Optical Cable)=带光收发器模块的光缆。由于耐久性和可靠性高,在2008年前后,这种光缆在高性能计算机市场上的需求开始扩大。调查公司Global Information发布的数据显示,2011年AOC的全球销量为30.5万根,销售额为7000万美元。该公司预测,2016年的销量将达到78.6万根,销售额将扩大到1.75亿美元。
硅光子之所以能在AOC用光收发器领域取得这样的成绩,是因为可以通过量产大幅降低成本,这与采用CMOS技术的半导体产品一样。而以前的AOC采用的是基于化合物半导体的分立元件,价格较高。
以风险公司为中心的市场将发生变化
开拓该用途的是美国加州理工学院成立的风险企业Luxtera,以及同为风险企业的Kotura公司。2008年前后开始量产的Luxtera于2012年2月宣布,“已售出100万个单位通道传输容量为10Gbit/秒的光IC”。Kotura也于2013年2月宣布,“光IC的销量较上年翻了一番、相当于每月6万通道”。从这些出货量数据来看,这两家公司的产品占了AOC市场的相当大一部分注2)。
注2) Luxtera与飞思卡尔半导体和意法半导体开展合作,Kotura与甲骨文等企业在技术开发和制造方面开展合作。
不过,该市场将迎来巨大的变化。因为思科系统和英特尔等企业相继涉足该市场。在今后将形成市场的100Gbit/秒传输容量的AOC中,预计硅光子将掌握主导权。
思科的动作非常迅速。该公司2012年2月斥资2.71亿美元收购了风险企业Lightwire,同年10月发布了基于硅光子技术的、支持100Gbit/秒的光收发器规格“Cisco CPAK”,2013年3月发布了安装有该规格光收发器模块的传输装置。
英特尔也于2013年1月发布了采用硅光子技术的AOC,该产品支持脸书主导的数据中心行业标准“Open Compute Project”。
芯片间光传输大势所趋
预计硅光子市场今后还将日益扩大。肩负AOC“未来”的市场已经初现端倪。AOC主要用于“电路板间”的大容量数据传输,而今后,电路板上的微处理器之间以及微处理器与存储器之间等“芯片间”用途将实用化。IBM和英特尔现在正在推进开发,目标是将其用于2020年前后的超级计算机和服务器。
图2:光传输和电传输的低耗电量化以1cm为分界。
如果传输距离在1cm以上,目前的光传输技术的耗电量小于电传输。光传输的耗电量主要是光收发器的电光转换以及光电转换消耗的。近大幅减小了光收发器的尺寸,因此耗电量也减小了。
光传输的应用始于长距离通信,之后其用途扩大到了短距离通信,取代了电传输。在这一点上,采用硅光子的光传输也是一样。预计将来微处理器内部的“CPU内核间”的数据传输也必须要利用硅光子技术。
近,硅光子技术在芯片间的应用有了眉目,这主要是因为,利用硅光子制作的光收发器的耗电量降低了。一般来说,电传输是距离越短,所需的电力越少,而光传输即使距离缩短,电力也不会降低太多。因此,二者以耗电量相同的传输距离为分界点区分使用。近,利用硅光子的光传输和电传输在传输距离为1cm时的耗电量基本相同,因此,在比以前短很多的距离间也有望利用光传输(图2)。
比如,2013年3月IBM利用硅光子技术开发出了耗电量为1pJ/bit的光收发器IC。预计电传输的低耗电量在传输距离为1cm时约为150fJ(0.15pJ)/bit(图3)1)。虽然还有好几倍的差距,但如果只限于光传输的各项功能,耗电量比IBM的试制品小2、3位数的技术也已开发出来。
在用途方面对硅光子光传输的期待也越来越高。随着以提高微处理器速度为目的的多核化和众核化的推进,必须要大幅增加内存带宽和CPU内核间的数据传输容量。但多核化会导致CPU内核间的传输距离增长。而且,传输容量必须扩大到与内核内的全局布线相当的程度。对电传输而言,条件越来越苛刻。而对于正处于发展期的硅光子光传输,今后其耗电量还需要大幅降低。