处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

芯片:四核成主流+X86与ARM争锋

芯片:四核成主流+X86与ARM争锋
来源:中电网 时间:2012-01-18

 

每年的CES展会不仅是全球芯片厂商较量的一次绝佳机会,也是他们展示各自实力的一个开阔舞台,他们展示的技术和产品,也将引领今后一段时间内终端的发展方向。今年CES也不例外,从各大芯片厂商的展示来看,2012年芯片应用唱响了两大主题。

 

四核处理器将成主流

 

在本次展会中,高通推出SnapdragonS4四核处理器,使用28纳米工艺的Snapdragon S4采用从Adreno 225开始的图形处理技术。首个Snapdragon S4处理器MSM8960芯片组包括:业内首个完全集成的3G/4G世界模/多模LTE调制解调器,集成GPS、GLONASS以及蓝牙、Wi-Fi、FM和NFC等无线技术。Snapdragon S4主要针对“下一代终端”,包括智能手机及平板电脑。

 

此外,英伟达也推出了Tegra3四核处理器,该处理器搭载基于ARM Cortex A9内核,时钟频率为1.3GHz,英伟达称之为vSMP技术。目前,搭载Tegra 3四核处理器的终端有华硕平板电脑等,这将意味着平板电脑进入到一个硬件比拼的年代,硬件的升级换代也带来了应用、游戏等质的飞跃。此外,奥迪新款的A3车载系统也搭载Nvidia的Tegra 3四核处理器,实现了简单的用户界面和逼真的图形效果相结合,驾驶者只需一瞥即可轻松掌握关键信息,从而获得更为安全和直观的驾驶体验。

 

随着用户应用需求越来越多样化,对产品的性能要求也越来越高,四核处理器的出现,无疑将带来全新的高性能时代。四核智能手机和平板的问世,意味着在2012年四核处理器将在越来越多的终端设备中得到更加广泛的应用。对终端设备来说,这将是一大福音,产品的高性能、低能耗都不再是梦想。对用户来说更是如此,四核处理器将为用户带来全新的体验。

 

X86处理器与ARM对决加剧

 

除了四核处理器大放异彩之外,英特尔的x86处理器也发起了进攻移动设备的号角。英特尔CEO欧德宁兴奋地宣布其基于x86架构的32纳米Atom芯片克服了高能耗的问题,专为移动设备量身打造。联想展出的K800智能手机就搭载了英特尔x86处理器,主频为1.6GHz,单核双线程,可运行Android 2.37版。x86架构解决了为人诟病的能耗问题:可待机14天、3G通话8小时、音乐播放45小时。这一性能已经超出了市场大部分基于ARM架构的智能手机。这一低能耗芯片专为智能手机和平板电脑打造,英特尔与联想合作的首款智能手机第二季度将在中国首发。此外,英特尔还将与摩托罗拉合作,推出基于x86处理器的智能手机系列。

 

可以看出,英特尔痛定思痛,吸取了此前的失败教训。在智能手机、平板电脑等移动终端以及移动互联网快速崛起的浪潮中,主导着芯片发展长达40年的英特尔却错失了在移动领域的良机。越来越多的用户使用移动设备上网,以iPad为代表的平板开始兴起,而这些设备的芯片基本都基于ARM架构。另一方面,Windows 8也开始支持ARM架构,而Windows Phone平台也选择高通芯片。英特尔只能焦急地看着ARM架构进入笔记本,高通的市场份额越来越大。而此次x86架构的32纳米Atom芯片的面世,将为英特尔在移动互联设备市场打开一片新天地,凭借着其传统的性能优势,其今后的发展态势值得期待。

 

在新的一年里,英特尔将在传统PC、超极本、平板电脑和智能手机等移动设备领域全线出击。x86架构开始向ARM发起反击,双方今后将在各个领域形成全面竞争。

 

专家观点

 

英特尔CEO保罗·欧德宁

 

重要是用户体验

 

“如今计算设备本身性能如何不再那么突出,重要的是如何带来更好的体验。我们需要设备能够如我们所做的那样思考,能够知道我们的喜好,我们想要始终如一的体验。并且,我们的体验必须确保安全,这个是现在重要的。

 

在一个由移动设备和云服务驱动的世界里,安全的标准必须更高。摩尔定律与科学无关,它定义了人类如何驱动创新。英特尔在设计智能手机的时候,不只考虑功能,我们把它当作是另一种计算结构。

 

英伟达总裁黄仁勋

 

将与英特尔直接竞争

 

对未来英伟达Tegra 3搭配Windows 8操作系统非常看好。回顾统治PC市场十几年的Wintel联盟,英伟达与微软的合作正是出于市场对于应用的需求,而不仅止于对性能的追逐。英伟达还将为Windows 8平板电脑提供处理器,英伟达将直接与英特尔竞争。

 

移动产业的兴起危及英特尔的命运,其芯片目前还无法应用在流行的智能手机和平板电脑中。随着电脑变得更薄、性能更快、能耗更低,移动处理器终将成为PC制造商成功的关键。不过,英特尔很难会陷入困境,其处理器对于大型企业、众多PC厂商来说依然是关键组成部分。高通专注于连接性,而英伟达则专注于图形和消费性能。英特尔、英伟达和高通三家公司可以并存、相互竞争。

 

技术方案展示

 

LTE版提升体验

 

GALAXY Nexus是全球首款搭载4.65英寸超大屏幕的智能手机,分辨率达到720P(1280×720),用户可拥有悦目的娱乐体验以及高清高速的网页浏览体验。GALAXY Nexus内置1.2GHz高速双核处理器,用户可以充分发挥GALAXY Nexus增强版多任务运算能力的全面优势。

 

记者点评:芯片技术推进了LET技术的实现并终商用,世界科技产业已进入多模格局。不过,作为TD-LTE标准的主要起草和研发投入国,先商用的却不是中国企业。在该标准完全开放前,希望中国能够尽快出现在多模芯片到终端和设备以及运营服务市场中具有竞争力的企业,争取的市场空间。

 

Tegra3树立新标杆

 

Tegra3采用ARM架构,时钟频率为1.3GHz。此外,奥迪新款的A3也搭载Nvidia的Tegra 3四核处理器。

 

记者点评:平板电脑、车载系统搭载四核技术,对用户来说,全新的使用体验将近在咫尺。Tegra3四核处理器在功耗与移动计算性能方面可以说树立了全新标杆,其四核性能以及超级节能的特性实现了突破性的功能,将用户带入了一个全新的移动计算时代。

 

SnapdragonS4提高处理能力

 

使用28纳米工艺的Snapdragon S4采用从Adreno 225开始的图形处理技术,图形处理能力比上一代的Adreno 220提高50%,内存容量是上一代的2倍,处理能力是Adreno 200的6倍。Snapdragon S4产品还将支持基于Windows 8的终端。

 

记者点评:目前,高通Snapdragon系列处理器从S1到S4,支持的终端产品覆盖大众市场智能手机乃至高端智能手机和平板电脑。Snapdragon S4是高通Snapdragon系列的进一步升级和推进,也将进一步提升高通在全球市场的竞争力。

 

x86处理器实现低功耗

 

联想K800使用英特尔Medfield x86处理器,主频1.6GHz,单核双线程,运行Android 2.37版,解决了功耗问题。

 

记者点评:克服能耗问题后的x86将搭载移动手机和平板电脑进军移动领域。英特尔的x86架构凭借其传统的性能优势,将开始对ARM架构发起挑战。