处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AMOLED或将带动新一轮显示技术革命 技术路线选择要慎重

AMOLED或将带动新一轮显示技术革命 技术路线选择要慎重
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-05-13
  • 目前网上流传着这样一条消息,“苹果CEO库克在谈到 AMOLED 显示屏时,认为现在AMOLED在成本、分辨率和色彩方面还不能满足苹果的要求。库克说:“当你们在网购AMOLED屏幕手机时,用的却是液晶显示器,又如何能够感受到它的高色域呢?”在谈起这则逸闻时,接受采访的维信诺副总裁吴延德笑称:“这是典型的酸葡萄心理,同时也说明苹果开始对AMOLED感兴趣了。”

    确实,近年来在两大韩厂 三星 和LG的推动下,AMOLED无论在中小尺寸的手机市场还是在大尺寸的电视市场,都显现出了超高的人气,甚至有人认为AMOLED将带动新一次 显示技术 革命。无论这个看法是否准确,由AMOLED带来的产业机会肯定是相当巨大的,作为全球显示市场之一,中国不应当错过这次机会。那么,中国显示企业应当如何抓住此次难得的发展机遇,也就成为相关业者仔细思考的重要课题。

    应及早布局AMOLED

    AM OLED产业 化除了需要足够的技术储备之外,更需要具备产业化经验。

    根据DisplaySearch的数据,AMOLED显示屏在中小尺寸市场的占比将从2012年的6.2%迅速提高到2015年的13%,3年将增长1倍多。目前,多数中国企业都明显感觉到AMOLED在显示市场来势凶猛,然而在产业化方面,无疑韩厂三星、LG走得更超前一些。

    “发展AMOLED是十分必要的,虽然现在看来在技术上、工艺上取得突破并不容易,但不做的话等到市场大规模爆发就来不及了,中国应提早布局。”中国科学院欧阳钟灿院士针对当前持续升温的AMOLED市场指出,“从当前显示市场看,主流应用仍是TFT-LCD。很多人认为OLED技术已经成熟了,其实与已经非常成熟的TFT-LCD技术相比,OLED仍处于产业化初期,很多技术层面的优势还没有体现到产品应用上,仍需继续加大投入力度,进一步创新。”

    其实,中国相关企业在加大TFT-LCD投入的同时,早已开始了对OLED核心技术的研发,维信诺、京东方、天马等企业都形成了一部分自有的核心技术。中国在CRT和LCD阶段都是走技术引进的路线,而OLED的发展走的是自主创新的路线,这为中国在新型平板显示领域实现跨越式发展奠定了坚实的基础。但是,产业化除了需要足够的技术储备之外,更需要具备产业化经验。吴延德表示,维信诺的小尺寸OLED量产已连续3年实现盈利,2012年的出货量占全球PMOLED出货量的29%,居全球首位。另外,维信诺自2010年开始进行LTPS TFT背板技术和AMOLED技术的储备,完成了AMOLED量产工艺集成,正在加快筹建AMOLED量产线,争取2013年下半年将AMOLED产品批量推向市场。这种从OLED核心技术创新,到小尺寸OLED中试和量产实现突破,再到LTPS TFT背板技术研究和AMOLED中试集成,直至AMOLED大批量产业化的发展路线,是推动中国新型平板显示产业实现跨越式发展的创新模式。

    根据市场消息,除了维信诺已启动AMOLED5.5代量产线建设工作,京东方等国内TFT-LCD面板企业也积极投入到AMOLED的产线筹划和建设中。目前在全球范围内,只有三星一家实现了AMOLED的量产,但还处于产业化初期,如果中国企业能把多年的OLED技术储备迅速导入量产,依然能够获得巨大商业利益。