处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

希捷正式宣告大规模进军SSD市场

希捷正式宣告大规模进军SSD市场
来源:mydrivers 时间:2013-05-10

虽然希捷的主打产品是机械硬盘,但固态硬盘对希捷来说是没有任何技术难度的。此前希捷也曾推出过一些固态硬盘产品,但都是面向企业级用户的,消费级方面还都已混合硬盘(SSHD)为主。

这样的日子已经结束了,日前希捷推出了含消费级产品在内的一系列SSD产品,正式宣告大规模进军SSD市场。

以下是希捷SSD系列产品的详情。

首先是600/600 Pro系列

600系列SSD是希捷款针对消费级市场所推出的产品,同时也将会是市面上款5mm厚度的SSD。600系列SSD采用了来自LAMD的LM87800控制器,并且自己对固件进行了一定的修改。这款控制器之前是海盗船的Corsair Neutron/Neutron GTX产品独占的,不知道希捷怎么的就把它给抢了过来,而且还能够自行修改固件。

闪存方面,希捷600系列SSD采用了来自东芝的19nm Toggle MLC闪存,容量方面提供了120GB/240GB/480GB三种版本,每种版本都分为5mm和7mm两个型号。

性能方面,240GB和480GB版本的读写速度分别能够达到500/400MB/s以上,而120GB版本的读取速度与前者差不多,但写入速度只能达到300MB/s以上。4KB随机读写性能方面,240/480GB版本的4KB随机读写能力分别是80000/70000 iops,而120GB版本则分别是80000/60000 iops。

600 Pro系列产品是面向工作站设计的,耐久性更强一些,同时由于希捷对LM87800主控的固件进行了修改,600 Pro的性能相对600系列也要略强一些,同时还增加了一颗电容来降低断电所造成的数据丢失可能性。

不过600 Pro系列为了安全性的考虑牺牲了一部分的空间作为预留空间,因此带预留空间的600 Pro系列SSD仅有100、200、400GB可供选择。不过希捷一样还提供了不带预留空间的600 Pro系列可供选择,容量和600系列相同。

1200系列

 

1200系列是一款面向服务器设计的高性能产品,采用了SAS 12Gbps接口,轻易就能够突破SATA 6Gbps的传输上限,数据传输速度达到了800MB/s。值得一提的是1200系列SSD采用了希捷自主研发的控制器,提供200、400以及800GB的容量可供选择,尺寸方面则有1.8以及2.5英寸两款,几款产品在实际性能方面差距不大。

X8系列

X8系列是一款采用PCI-E接口的SSD,可以认为它是Virident FlashMAX II,目前希捷提供的资料较少,暂时无法确定它的具体规格以及性能。不过据了解,X8以及1200系列两款产品在近期就会上市,600和600 Pro系列的具体上市时间以及售价都未知。