处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔展示运行应用感知软件的802.11ac WLAN平台

飞思卡尔展示运行应用感知软件的802.11ac WLAN平台
来源:21ic 时间:2013-05-08

21ic讯 在本周的Interop展会上,飞思卡尔半导体展示了首款针对802.11ac的QorIQ P1020参考平台,不仅能提供“千兆无线Wi-Fi”,还能在新一代无线局域网(WLAN)产品中运行实现安全性和核心网络卸载所需的应用识别软件,巩固了其在企业访问点市场的地位。

此款交钥匙参考平台突显了飞思卡尔在无线访问领域的地位,市场研究公司Infonetics预计,飞思卡尔的无线访问业务复合年增长率将在2017年达到12%。八个排名前十的企业无线访问点设备制造商已选择飞思卡尔QorIQ通信处理器为其解决方案提供支持。

WLAN的一个关键增长动力是自带设备(BYOD)现象,企业和服务提供商网络需要管理已知用户以及可能不具有同等的敏感内容访问权限的网络访客。这些访问和服务质量(QoS)的挑战和千兆位速率的802.11ac技术的苛刻性能要求以及推出众多个人无线设备接入网络所带来的日益增加的访问问题,给WLAN设备的OEM厂商和网络管理商带来了严峻挑战。

飞思卡尔的WLAN参考平台通过结合高度先进的802.11ac无线电和飞思卡尔的新型VortiQa 应用识别软件(AIS),再加上QorIQ P1020通信处理器的卓越处理性能,能够领会并应对这些挑战。VortiQa AIS(应用识别软件)能检测超过1200个应用并配备全方位的特色配电基础设施。

该平台在对称多处理(SMP) Linux®上运行,利用多核QorIQ P1020通信处理器,从而降低CPU利用率并为应用级软件差异化提供性能。

飞思卡尔数字网络业务产品管理副总裁Tareq Bustami表示:“飞思卡尔的802.11ac WLAN参考平台提供处理空间来支持实际的应用,同时实现出色的802.11ac性能。该平台通过在无线网络边缘卸载处理密集型应用识别任务,有助于显著降低集中的40 Gbps链路瓶颈,从而优化和平衡网络负载。”

QorIQ技术

飞思卡尔的综合QorIQ通信处理器是针对SOHO、SMB及企业的802.11n和802.11ac应用的理想选择。包括P1010、P1020、P1022和P1023器件的QorIQ P1处理器系列产品能提供广泛的集成和针对多种WLAN应用、有利于以太网供电的每瓦性能。该系列提供基于Power Architecture®技术的双核和单核解决方案, 适用于400 MHz至1.2 GHz的性能范围,以及先进的安全功能和成本优化包装。QorIQ P1系列适用于新一代WLAN访问点,提供各种各样的内核、频率、价格和接口选项来支持多项无线局域网配置并提供市场需要的差异化服务。