处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

WiFi已死?3G通话或成平板电脑新趋势

WiFi已死?3G通话或成平板电脑新趋势
来源:中关村在线 时间:2013-05-08

进入2013年,平板电脑全面迎来了四核时代,在一个个打着“高性能”标语的产品背后,不少用家都表示这类产品“性能过剩”,但功能性不足。据统计,73.5%的平板消费者都希望产品轻薄便携,对3G上网有需求的朋友更是占到了85.4%,就这些数据来看,性能之外市场中不少平板电脑在移动和互联方面存在明显短板。

“3G已经成为不可或缺的工作伙伴,没有它我寸步难行”,负责某跨国企业北京区销售业务的陈先生如是说,因为频繁要出差,陈先生经常要在路上查一些客户资料以及办公地址,因此普通平板在户外脱离网络的表现很难让他满意,国内这样的用户有很多,对于OEM厂商而言市场潜力巨大。

通常来讲,做3G通话平板要比WiFi平板难度更大,因为要涉及牌照问题,因此通常产品上市周期更长,且由于具备户外上网和通话功能,对信号稳定性有较高要求。回顾近两年市场,尽管市场需求量很大,但国际一线品牌进入的时间要比国内华南品牌慢一些,直到去年才有批通话平板亮相,对同类产品的品质有很大拉升作用。

进入2013年,3G通话平板市场火热

我们把视线回到今年,通话平板已然成为行业发展的关键词。特别是7、8英寸产品,兼具智能手机与平板电脑功能,既可以像前者那样打电话发短信3G上网,显示空间和性能又发挥后者的优点。不夸张的讲,3G通话功能未来或将成为平板电脑标配,而不是如今的选配。

3G通话功能未来或将成为平板电脑标配

今年MWC通信展上,华硕发布了一款很特别的产品——Fonepad。之所以说很特别,是因为它搭载了Intel处理器,而没有选择ARM,经过测试来看满足大部分主流应用问题不大;另外这款产品的特点在于之前华硕有了中高端价位的Padfone,Fonepad的出现显然是为了填补主流价位通话平板市场的空缺。

据美国市场研究公司IDC于5月1日发布的报告显示,华硕已经超越亚马逊,成为既苹果、三星之后的全球第三大平板电脑厂商。除了已经拿到5.5%的全球平板电脑市场份额,华硕在季度的平板电脑销量增幅高居榜首,达到了350%,可见华硕近年来对平板电脑市场的重视程度。

前不久,华硕全球副总裁、行动通信产品事业处总经理胡书宾先生做客中关村在线《风云对话》栏目,就通话平板尺寸问题,阐述了如下观点。

“如果跟传统的智能手机相比,7英寸的确稍微大了一些,消费者觉得还是有点不太适应。主要是我们观察到一个现象,现在大部分的消费者在使用智能手机的时候,真正拿来打电话的比重少很多,用智能手机做很多信息交换、社区、娱乐、看视频、玩儿游戏的时候很多,我们发现大屏幕比较适合,偶尔打电话,这个尺寸正合适。还可以搭配耳机。”

分分合合,合合分分,IT产业目前正处于融合的时代,智能手机与平板电脑走的越来越近,像Fonepad这样的3G通话平板产品已经赢得了市场的认可,与Intel合作成为行业新的看点。