处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Gen4技术单芯片TrueTouch控制器+实现低有效功耗

Gen4技术单芯片TrueTouch控制器+实现低有效功耗
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-01-17

赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前推出一款全新 Gen4 TrueTouch控制器,该产品面向快速发展的平板电脑和超极本市场。全新 CY8CTMA1036 器件具有 65 个感应 I/O,可让 12 英寸的触摸屏实现完美触摸屏性能。与较小屏幕的 Gen4 器件一样,该款新器件各方面的性能均处行业水平,包括全球的信噪比 (SNR) 以及在各种噪声源(触摸屏设计面临的挑战)存在情况下仍可实现的无与伦比的性能。此外,Gen4 还具有业界低的有效功耗,无与伦比的跟踪精确度以及快的刷新率。它可为包括 Win8 和 Android 在内的各大主要移动操作系统提供全面支持。

全新 CY8CTMA1036 采用 32 位 ARMCortex 内核,具有 65 个感应 I/O 通道,能够支持多达 1036 个屏上节点,这比任何其它单芯片解决方案要多出 35%。更多的感应通道对更高精确度、线性度来说必不可少,另外还可支持更小的手指并解决多个手指聚集在一起时出现的问题。

赛普拉斯用户界面业务部副总裁 Dhwani Vyas 指出:“正如手机领域一样,我们在平板电脑制造商方面也获得了同样积极的响应。客户的平板电脑设计能够受益于 Gen4 技术的单芯片封装抗噪性、低功耗和出色性能等优势,对此客户感到非常满意。我们正向多家客户推出样片,预计将于本季度末开始投入量产出货。”

噪声消除的新突破

Gen4 系列经过彻底全新设计,能够在现实应用中提供全球的 SNR。它是款、也是一款能够提供内置 10V Tx 并以 10V 驱动触摸显示屏的触摸屏 IC。由于 SNR 与驱动显示屏的电压成正比关系,因此该功能使赛普拉斯能够提供约四倍于强劲竞争解决方案的 SNR。

作为能够完全消除硬件中显示噪声的批触摸屏器件系列,Gen4 系列可进一步提高 SNR 的标准。Gen4 中正在申请专利的 Display Armor 技术能够对各种显示屏产生的噪声提供前所未有的抗噪性,甚至包括 ACVCOM LCD 等高噪声、低成本的显示屏。这样就能够使触摸屏设计人员通过消除显示屏与感应器之间的气隙来降低产品厚度,此外,还可以通过移除感应器中的屏蔽层从而达到降低成本的目的。无论显示屏的化学性质如何,Display Armor 技术均能够使 Gen4 支持direct lamination、on-cell 和 in-cell 等叠层技术。

全球速度快、功耗低的触摸屏控制器

除了无与伦比的噪声性能,Gen4 平台还具有仅为 2mW 的全球低有效功耗,且深度睡眠模式下的功耗仅为 1.8uW——此模式可通过 COM 端口的地址匹配唤醒。缩短的电池使用寿命是一个面向智能手机和其它便携式触摸屏设备的常见问题。Gen4 可为 OEM 厂商提供另一种工具来帮助解决这个问题。此外,Gen4 产品系列还具有高达 400Hz 的业界快刷新率,而且具有以 1000Hz 频率扫描电容式触摸显示屏的独特功能——二者均是业界指标。此性能水平通过位于 Gen4 产品核心的 32 位 ARM Cortex 内核而实现。该 Gen4 系列可实现无限的触摸性能,同时提供 0.2 毫米的业界精确度与线性度。

此外,Gen4 系列还可以提供只有 TrueTouch 才具备的功能,其中包括使产品能够达到 IP-67标准的防水功能;对亚洲字符集的 1 毫米手写笔支持与精确的手写捕捉功能;提供类似鼠标悬停功能的悬停感应,以及在移动设备中提供真正的手指甲或厚手套支持。这些细分功能的实现要归功于赛普拉斯正在申请专利的独特技术,该技术在应用中能够使自电容与互电容两种感应方法实现动态切换。赛普拉斯目前在触摸屏领域拥有超过250 项已获得许可和正在申请的专利。