处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

富士通半导体退出MCU业务 MCU市场波澜再起

富士通半导体退出MCU业务 MCU市场波澜再起
来源:息产业网 时间:2013-05-08

  导读:富士通半导体错过了ARM M系列发展的时机,随着MCU市场竞争不断加剧,此次“罢手”情非得已。富士通子公司富士通半导体宣布退出MCU业务,作价约1.1亿美元以及6500万美元库存卖给另一闪存芯片供应商Spansion(飞索)。一进一退之间的MCU市场变化都指向两个“超现实”问题:一是闪存厂商进入MCU市场有何优势?二是国内厂商在32位MCU市场到底有多大腾挪空间?

  

  MCU市场波澜再起。国内闪存供应商兆易创新近日发布基于ARM CortexTM-M3内核GD32F103系列32位通用MCU产品。与此同时,富士通子公司富士通半导体宣布退出MCU业务,作价约1.1亿美元以及6500万美元库存卖给另一闪存芯片供应商Spansion(飞索)。一进一退之间的MCU市场变化都指向两个“超现实”问题:一是闪存厂商进入MCU市场有何优势?二是国内厂商在32位MCU市场到底有多大腾挪空间?

  进为可攻

  嵌入式闪存已成为MCU市场中为重要的一种差异化产品,闪存厂商从配角变成主角,将对MCU市场产生影响。

  闪存厂商成为这些事件的“胜者”,一则表明嵌入式闪存已成为MCU市场中为重要的一种差异化产品,闪存厂商从配角变成主角,将对MCU市场产生影响。二则MCU也可成为存储器的控制单元,这对任何存储介质都很重要,后续对存储器控制器市场亦难以排除“蝴蝶效应”。

  研究机构IHS iSuppli表示,中国MCU市场预期在2015年将达47亿美元。尽管8位MCU依然占据市场份额,但32位MCU也增长迅速,2011年~2016年年复合增长率将为9.4%。MCU供应商是百花齐放,欧、美、日系厂商表现出众,占据高技术含量、高附加值市场,主流厂商涵盖瑞萨、飞思卡尔、德州仪器(TI)、ST、NXP、ADI等;而中国台湾厂商如合泰、义隆、新唐、联咏等也在厚积薄发,从消费电子开始向高附加值领域攻城拔寨;中国大陆厂商在消费类和家电等低附加值领域也有所作为,此次兆易创新杀入,能否再添“重彩”?

  我们看到,兆易创新携GD32F103系列进军MCU市场,做了周全准备:主频为108MHz的GD32F103产品线提供从16KB到128KB的Flash容量,并有多种封装选择,系列产品在软件和引脚封装方面全兼容。它集成丰富的外设,拥有USB2.0全速、CAN、LIN、LCD等通用接口并可连接NOR-Flash,SRAM等外部存储器,还配备有2个采样率为1MSPS多达16通道的12位高速ADC、3个USART、2个SPI等。可提供三种省电模式,同主频下的工作电流比市场同类产品降低20%~30%。值得一提的是,由于拥有高速的CPU内核和GigaDevice gFlash专利技术,实现了内核对Flash访问的零等待。据测试,其代码执行效率比市场同类产品提高30%~40%。

  “GD32系列MCU进一步扩大了我们基于先进存储技术的平台优势,主要面向工业和消费类嵌入式应用。”GigaDevice MCU事业部总经理邓禹表示,“未来还将推出容量更大、集成更多全新外设的系列产品,进一步拓展GD32的应用领域和优势。”

  苏州万龙电气集团股份有限公司总工程师唐晓泉表示,这一系列芯片在封装上和ST的主流芯片STM32F10X兼容,速度是STM32F10X的1.5倍,从技术上来说应该和ST、NXP等厂商的MCU产品差别不大。由于ARM本身开发工具是通用的,不存在开发工具问题。“如果GD32F103的质量没有问题,价格又比ST产品低,加上一个合适的商业模式,GD32F103将成为中国大陆MCU的一个突破点。”唐晓泉表示。