处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

突破性的AptinaClarity+技术 智能手机摄像头超2000万级别

突破性的AptinaClarity+技术 智能手机摄像头超2000万级别
来源:我爱方案网 时间:2013-05-08

【导读】Aptina近公布了其公司研发的Aptina Clarity+技术传感器与成像技术组合。这个突破性的成像技术以提高摄像头灵敏度和提升地光场景色彩细节来区别于传统的RBG色彩滤波方法,基于这个技术的高端手机摄像头可超过2000万的像素。

 Aptina公布了其传感器与成像技术组合中的成员——Aptina Clarity+技术。该突破性的创新成像技术不同于传统的RGB色彩滤波方法,旨在通过将摄像头灵敏度提高一倍多以及大幅提升低光场景中的色彩和细节来变革移动市场的图像捕捉。Clarity+成像技术依托于Aptina近期发布的同类性能的1.1微米图像传感器,并将进一步增强这些传感器的性能,使其超越当今顶尖的1.4微米BSI像素传感器。另外,通过综合利用Clarity+技术和未来几代的像素(包括0.9微米像素),还将推动手机摄像头像素超过2000万。

Aptina公布了其传感器与成像技术组合中的成员——Aptina Clarity+技术。该突破性的创新成像技术不同于传统的RGB色彩滤波方法,旨在通过将摄像头灵敏度提高一倍多以及大幅提升低光场景中的色彩和细节来 变革移动市场的图像捕捉。Clarity+成像技术依托于Aptina近期发布的同类性能的1.1微米图像传感器,并将进一步增强这些传感器的性能, 使其超越当今顶尖的1.4微米BSI像素传感器。另外,通过综合利用Clarity+技术和未来几代的像素(包括0.9微米像素),还将推动手机摄像头像 素超过2000万。

Aptina总裁兼首席技术官Bob Gove表示:“使用手机摄像头捕捉图像时,Clarity+技术可大幅改善图像品质。尽管其他一些厂商推出了可通过清晰的像素或其他非拜耳色彩格式和处 理来提高摄像头灵敏度的技术,但是Aptina的Clarity+技术可将灵敏度提高一倍,更难得的是,还不会产生令人烦心的图像伪影。这一性能得益 于传感器及色彩滤波阵列设计的创新以及控制与图像处理算法的进步。通过我们综合的系统创新方法,各知名OEM厂商已经证实,Clarity+技术在为 1.1微米像素图像传感器打造新的性能等级方面明显更胜一筹。Clarity+技术将在我们的未来产品中发挥重要作用,而初产品将推向智能手机市场。”

Clarity+技术依托于可进一步提升图像品质的第三代Aptina A-PixHS技术,推动总体性能改善超越当前业界标准的1.4微米BSI像素。另外,该技术还可与第四代AptinaMobileHDR技术无缝配合, 从而将图像与视频捕捉的动态范围增加24分贝(dB)之多。

直至今日,旨在推进标准的拜耳格式(该格式自20世纪70年代起一直作为标准)的尝试仍未成功。Aptina在全球各地的授权专利及尚待批准的专利超过 2000项,这反映了该公司对图像传感器技术的贡献,并推动了该新技术的成功开发。Aptina Clarity+技术综合利用了CFA、传感器设计和算法开发来提供令人称奇的图像。它完全符合当今标准的子采样和缺陷矫正算法,这就意味着不会产生肉眼 可见的成像伪影。BSI技术创新推动了1.4微米像素的采用,而Clarity+技术将推动1.1微米像素在智能手机市场的采用。

Aptina将把此项创新技术整合到全线的1.1微米和1.4微米产品中,解决前置和后置应用问题。Aptina AR1231CP 1200万像素1.1微米移动图像传感器是款支持Clarity+技术的传感器。该款1/3.2英寸BSI传感器能够以60fps的速度支持1200 万像素分辨率,并能以30fps的速度支持4K超高清视频。Aptina AR1231CP目前正在提供样品。

延伸阅读:关于A-PixHS和Clarity+技术

A-PixHS技术融合了Aptina的背面照度(BSI)像素技术,可化光捕捉效率,通过转换传感器让照片敏感区更靠近透镜,并通过采用先进的工程 技术来利用像素的速度与灵敏度。

Clarity+技术推动了色彩滤波和传感器设计以及成像与控制算法,从而增加灵敏度和动态范围。

这些技术推进并提高了摄像头性能,同时催生了分辨率更高、性能更好、机身更纤薄的移动设备,实现高品质的静态与视频图像

相关阅读:

多基站ISAR三维转动转台目标成像研究
//www.52solution.com/wireless-dl/2580
基于NiosⅡ的视频采集与DVI成像研究及实现
//www.52solution.com/digihome-dl/656