处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电源管理IC四大市场趋势

电源管理IC四大市场趋势
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-05-08
  • 由于智能手机、平板电脑等便携式设备的大量应用,电源管理技术受到越来越多的关注,同时也带来了新的挑战。据了解, 电源管理IC 产品种类众多,包括LDO、DC-DC、Driver和PMU等。近年来随着手机等设备对电源管理要求的提升,一些分立的电源管理芯片,如LDO、DC-DC等,都被集成到电源管理单元(PMU)中。

    电源管理IC将多领域爆发

    拓墣产业研究所研究经理李永健指出,2013年大陆IC市场的亮点将是高性能低功耗处理器、无线通信、电源管理以及高速海量存储芯片。据市调机构IHS iSuppli预计,2013年电源管理IC市场将达322亿美元,增幅为7.6%.未来3年,市场将保持温和增长,2016年营业收入预计将达到387亿美元。包括 消费电子 、网络通信、移动互联领域都是目前主要的市场, 汽车电子 、新能源领域也开始逐渐发力。

    在近期环球资源举办的IIC China 2013上,诸多中国本土Fabless就纷纷发布自己的电源管理IC产品。随着面板应用的逐渐扩大,包括立錡、致新等台系厂商纷纷加大面板市场布局,大陆的北方集创就推出了针对显示面板的PMU产品9101A,可以实现“三屏合一”一体化解决方案。比亚迪则带来了IGBT、电流传感器等产品。据介绍,比亚迪的AC-DC产品已在三星、诺基亚、华为等 手机充电器 中广泛采用,目前每个月的出货均在1500万片左右。比亚迪股份有限公司总经理助理卫勇表示,2013年是电动汽车正式发力的元年,随着比亚迪今年电动汽车的爆发,对于相关电源管理IC营业额的提升有非常大的推动力。

    钰泰科技则重点推出了应用到智能电表上的输入降压芯片ETA2821及2841,该领域目前基本都是MPS、TI这样的欧美厂商在做。甘戈表示,该器件的优势是体积很小,效率很高,耐压可以达到42V,工作电压范围很广。42V的耐压值使得这个系列的产品非常适合用于工业级别电子方面的应用。除了智能电表,还可以用到LED驱动、车载充电等领域。

    充电电流提升迅速,2安培产品成主流

    根据笔者从IIC展会上看到的几款产品,可以看出目前电源管理芯片正呈现的几大技术趋势。随着移动终端的屏幕越来越大,功能越来越多,意味着对电池的要求越来越高,电池的续航能力要更长,功耗和发热要越低越好。

    如何实现以上需求?

    过去500毫安的充电电流已经不够用了,目前手机上的充电电流已经出现1安培的,而在平板电脑上已经出现了向2安培发展的趋势。钰泰科技此次推出了一款业内首颗充电电流达到3安培的开关型充电芯片ETA6003.这款产品具有智能动态路径管理功能,除了可以让智能设备在充电器连接后全负载工作,更可以让设备在充电器连接时在电池耗尽的情况下正常的运作。

    钰泰科技总经理甘戈表示,由于现在平板电脑、智能手机充电时间比较长,而USB近来充电电流比较小,现在电池的电量动辄几千毫安。有了这个转换开关后,与传统的线性开关相比可以节省至少50%的充电时间,同时也会大大的减少整体的发热和功耗。

    “除了路径管理50mOhm优秀的内阻可以让电池延长续航时间,高效的开关型充电在充电过程汇总避免设备温度上升,而让设备用户得到良好的体验。”甘戈同时表示,电流输出越大的话,外围器件就可以越小,PCB体积也会越小。