处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

凌力尔特推出过压保护控制器LT4363

凌力尔特推出过压保护控制器LT4363
来源:华强子电网 时间:2012-01-17

2012 年 1 月17 日 –凌力尔特公司 (Linear TechnologyCorporation) 推出过压保护控制器LT4363,该器件为高可用性电子系统提供了过压和过流保护。当流过长电感性电源总线的电流突然变化时,就会发生电源电压浪涌。另外,汽车电池还会经历一种称为负载突降的情况,在这种情况下,电压会在持续多个ms 的时间里处于上升状态。传统的保护电路依靠笨重的电感器、电容器、保险丝和瞬态电压抑制器。而LT4363 通过简单地控制一个 N沟道 MOSFET,实现了可靠、自适应和节省空间的设计。只有控制器和MOSFET 经受高压浪涌,下游组件可以提供较低电压的额定值,因此节省了成本。

LT4363 控制器是以凌力尔特广受欢迎的代器件 LT4356 为基础而开发,并在未牺牲过流保护性能的情况下将过压保护能力扩展至100V 以上。LT4363可对负载端的过流和短路故障作出快速响应,从而能将电流限制在检测电阻器设定的安全值上。

LT4363具有100V 的额定值和低至4V (冷车发动) 的工作能力,有利于在电源表现不佳时形成一个理想的屏障。在控制器电源上布设一个简单的箝位电路可将保护能力提升至固有的100V 以上。该器件甚至可耐受达-60V 的反向电池连接。在电压浪涌时,该器件将输出调节至电阻分压器设定的电压,从而允许负载在发生瞬态事件时可安全和平滑地工作。过压和欠压比较器输入确保LT4363 在用户定义的电压范围之外保持关断。为了限制功率MOSFET 所承受的热应力,LT4363采用了一个VDS 加速故障定时器。如果故障持续存在,则在 MOSFET关断之前将发出警告。通过利用一个阻容性(RC) 网络限制MOSFET 栅极转换速率,可使控制器适合于热插拔(Hot SwapTM) 应用中的浪涌控制。在停机状态,LT4363仅吸取7µA 电源电流,从而延长了电池寿命。内置过热停机大约在150oC 左右发生。

LT4363有两种版本可选:LT4363-1在故障后锁断,而LT4363-2 经过一个长的冷却周期后将重试。LT4363在整个商用和工业温度范围内进行了规定,采用12 引脚DFN (4mm x 3mm) 和 MSOP 封装、以及具增强高压引脚间隔的 16 引脚 SO 封装。千片批购价为每片 2.48 美元,已开始批量供货。